This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:交流电源频率为50Hz 至60Hz 的 EMDC 设置

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1040353/msp430f6779a-emdc-setting-for-ac-mains-frequency-from-50-hz-to-60-hz

器件型号:MSP430F6779A

您好!

如何将交流电源频率的 EMDC 设置从50Hz 更改为60Hz

 

MSP4306779A 和 TI 电能测量设计中心版本1_30_00_00的项目中。

我们发现、当我们将交流电源频率设置从50Hz 更改为60Hz 时、精度有点不准确。

 

因此、我想确认下面的问题。

 

1) 1)如何更改 EMDC 设置以支持交流电源频率60 Hz?

2)我们的 EMDC 设置是否正确(仅更改交流电源频率和 IIR 最小/最大频率)?

3) 3)我们是否需要更改其他参数?

 

50Hz 项目设置:

EMDC 基本参数

采样频率(Hz):4096

过采样率(OSR):256

SMCLK 频率(Hz):25165824

交流电源频率(Hz):50

电压传感器数量:1.

电流传感器数量:2.

 

高级软件参数

每相启动电流(mA):14

总相位启动电流(mA):14

每 kWh 脉冲数:1000

脉冲持续时间:20

IIR 最低频率:49

IIR 最大频率:51

IIR 步长:101

 

 

60Hz 项目设置:

EMDC 基本参数

采样频率(Hz):4096

过采样率(OSR):256

SMCLK 频率(Hz):25165824

交流电源频率(Hz):60

电压传感器数量:1.

电流传感器数量:2.

 

高级软件参数

每相启动电流(mA):14

总相位启动电流(mA):14

每 kWh 脉冲数:1000

脉冲持续时间:20

IIR 最低频率:58

IIR 最大频率:62

IIR 步长:101

谢谢、

Vasu Khwanyuen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您可以尝试以下示例代码:

    有关精度问题、请检查您是否进行了校准。