大家好、在阅读了 EVM430-FR6043的一些文档后、不清楚为什么需要仪表常数。 (我为每个问题分配一个数字、以便于回答)
根据我的理解、如果我的应用仅需要测量给定值周围的流量(无需校准)、我需要使用仪表常数。 但是、如果我的应用需要测量给定范围内的流速、我将需要校准传感器、而仪表常数不相关、我不需要计算它。 (1)这是正确的吗?
在这种情况下、我的应用需要从大约0LPH 测量到更高的值、例如600LPH 或更高的值、因此它不是单个值。 (2)那么、我是否可以忽略仪表常数并仅执行传感器校准、或者我是否还需要计算仪表常数? (3)如果是、我应该从该范围中选择哪个值来计算仪表常数?
我还有另一个问题。 关于测量体积流速的公式、阅读 在线研讨会 幻灯片以及 TIDM-02005设计指南后 、不清楚算法实际上是如何不需要管道面积或两个换能器之间的距离的。 根据我的理解、该算法使用第10张幻灯片上的公式计算 Q (体积流速)、我随该公式附了下图。 但是、在运行 水演示代码时 、我不需要输入管道区域、因此两个换能器之间的距离都不会使用此类信息来计算 VFR。 (4)算法如何仅使用 DTOF 和 absToF 计算 VFR? (5)这与校准过程和仪表常数是否相关? (6)通过校准传感器或计算仪表常数、我们实际上是根据经验计算面积的吗?
谢谢、
Hugo Luís í a