This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043:水表常数和校准

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1036359/evm430-fr6043-water-meter-constant-and-calibration

器件型号:EVM430-FR6043

大家好、在阅读了 EVM430-FR6043的一些文档后、不清楚为什么需要仪表常数。 (我为每个问题分配一个数字、以便于回答)

根据我的理解、如果我的应用仅需要测量给定值周围的流量(无需校准)、我需要使用仪表常数。 但是、如果我的应用需要测量给定范围内的流速、我将需要校准传感器、而仪表常数不相关、我不需要计算它。 (1)这是正确的吗?

在这种情况下、我的应用需要从大约0LPH 测量到更高的值、例如600LPH 或更高的值、因此它不是单个值。 (2)那么、我是否可以忽略仪表常数并仅执行传感器校准、或者我是否还需要计算仪表常数? (3)如果是、我应该从该范围中选择哪个值来计算仪表常数?

我还有另一个问题。 关于测量体积流速的公式、阅读 在线研讨会 幻灯片以及 TIDM-02005设计指南后 、不清楚算法实际上是如何不需要管道面积或两个换能器之间的距离的。 根据我的理解、该算法使用第10张幻灯片上的公式计算 Q (体积流速)、我随该公式附了下图。 但是、在运行 水演示代码时 、我不需要输入管道区域、因此两个换能器之间的距离都不会使用此类信息来计算 VFR。 (4)算法如何仅使用 DTOF 和 absToF 计算 VFR? (5)这与校准过程和仪表常数是否相关?  (6)通过校准传感器或计算仪表常数、我们实际上是根据经验计算面积的吗?

谢谢、

Hugo Luís í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    我不确定您是否看过 它、但我们还有一个水计量 MSP Academy。  本培训 概述了水流测量、并介绍了使用特定传感器/管道配置执行所有测试所需的过程。   

    请看一下、让我知道这是否可以解决您的大部分问题。  

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    感谢你的答复。 我阅读了您推荐的文档、但我仍然不确定是否正确理解。

    无论应用如何、我都需要计算仪表常数。 因此、该过程应该是:(1)通过具有恒定流速并改变仪表常数、直到被测器件(DUT)与参考仪表测得的体积流速相匹配、从而计算仪表常数、(2)使用多个范围校准 DUT?

    第二个更具理论性的问题在您推荐的文档中没有得到回答、至少是直接回答。 您能否详细说明一下为什么我不需要告诉算法一个换能器和另一个换能器之间的距离? (我的传感器以反射配置排列)

    谢谢、

    Hugo Luís í a