This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5989:MSP430晶体问题

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1027237/msp430fr5989-crystal-issue-msp430

器件型号:MSP430FR5989

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计采用 ESI 和 MSP430FR5989的水表。 我们有一些问题、需要检查所有问题、因此我们的 PCB 上有一个位于 SLAA367、 CC7V-T1A-32.768kHz-9PF-10ppm-TA-QC 上的晶体。 我想知道这个配置是否适合这个晶振和应用。

电容器的计算公式如下:

支持的建议有效负载电容值为3.7pF、6pF、9pF 和12.5pF。 最大分流电容为1.6pF。 PCB 会增加额外的电容、因此 必须在总电容中考虑该电容。

CL =(CIN + C1) x (C2 + COUT)/(CIN + C1 + C2 + COUT)+ CStray

对于  CC7V-T1A-32.768kHz-9PF-10ppm-TA-QC:

CL=9pF
C1=C2=C

对于 MSP430FR5989和 LFXT (第41页):
Cin = 2pF
COUT=2pF

CStray=0.5pF
结果:15pF

此外、我还为您提供晶体部件的布局:

有人能否确认这是否正确?

此致。

塞缪尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samuel、

    您的计算看起来很好。  作为参考、《MSP430 32kHz 晶体应用报告 》SLAA322中的公式显示了以下公式。  我使用您的9pF 进行了重新计算、得到的值为15.5pF、接近您的15pF。

    关于 PCB 布局、非常出色!