This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:如何计算 AUXVCC1引脚的电压容差?

Guru**** 2604025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1025166/msp430f6779a-how-to-calculate-measuring-voltage-tolerance-of-auxvcc1-pin

器件型号:MSP430F6779A

尊敬的先生/女士:

由于 I SUPPLY 电压、AUXVCC1具有3.3V 至2.7V 的直流电压(AUXVCC 上的电源电压、AVcc 和 DVcc 上无电源电压)。

 我们需要知道、使用该引脚测量的 MCU 容差是多少?

示例 温度变化时的容差-40 -+70°C、内部电阻分压器容差、ADC 容差。

选择 VREF+= 1.5V

VR+= VREF

VR-= AVSS

注:

为什么我需要了解 电池电压检测容差?

  -由于我们需要使用电池电源的功能电压检测、因此电池电压小于2.7V。

我尝试在温度室上进行测试、方法是在电池电压下进行测量、与数字万用表和 MCU 片上测量进行比较。

因此、万用表随电池变化的测试结果略有不同、但在 MCU 上测量得到 的电压与电池有很大不同。

谢谢、

非。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、不、

    实际上、让我尝试了解您的要求:

    您想使用 ADC 来测量 AUXVCC1的电压吗?

    您想知道整个温度范围(-40 -+70)的误差、对吧?
    如果是、您可能 会尝试在 F6779A 数据表中找到一些规格。  

    谢谢!

    此致

    Johnson