This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779A:IC 是否具有可计算 AUX 引脚上 MCU 检测电压的变量?

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1023742/msp430f6779a-did-ic-have-variable-which-calculate-mcu-detect-voltage-from-aux-pin

器件型号:MSP430F6779A

尊敬的先生/女士:

我计算来自 AUXVCC1引脚(引脚22)的 MCU 检测输入的电压误差。  

根据计算、

  

VREF 1.5V 最小值为1.48V、最大值为1.52V

  计算误差电压 ADC LSB、  

max=(1.52/1023)*1000=1.486mV

min=(1.48/1023)*1000=1.447mV

  在 AUXVCC1引脚上获得错误电压

Max=1.486mV * 3=4.457mV

最小值= 1.447mV * 3= 4.340mV

此计算仅在 TI 定义的自然通风温度下具有最大和最小参考电压的可变值。

您能不能提出建议。

IC 是否有另一个变量用于将此误差计算为-40 - 85C 或等温度、以包含此误差?

注意:我们的规格要求温度为-40C-70C、 并在85°C 时进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您的问题。  AUXVCC1用于辅助电压电源系统。  您是否尝试使用 ADC 测量电源以进行手动开关?  这是问题吗?  

    谢谢、

    JD   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我的问题将会更详细地解释。

    我将为您展示我的电路  

    我使用电池3.6V 通过 LDO TPS7A0333PDBVR 转换为3.3V。  

    现在、我们需要知道 MCU 的容差有多大、可以测量电池电压?  

      从上面的电子邮件中可以看出、查找容差的计算方法将得到最大值4.457mV 和最小值4.340mV (我不确定、我的计算方法是否正确?)

    在25°C 时     

    MCU 可以通过 LDO Get 测量电压、

    最小电压= 3.295543V (3.3-0.004457)

    电压最大值= 3.29566V (3.3-0.004340)

     您将看到、使用我的方法时、温度对计算没有影响。

    那么、我需要知道、对于加法计算方法、它具有温度变化或影响?

    我认为温度为-40C 至+85C、应该具有用于计算的变量?

    谢谢、

    Nonthaphat Phatwong。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我的问题将会更详细地解释。

    我将为您展示我的电路  

    我使用电池3.6V 通过 LDO TPS7A0333PDBVR 转换为3.3V。  

    现在、我们需要 知道 MCU 的容差有多大、可以测量电池电压?  

      从上面的电子邮件中可以看出、查找容差的计算方法将得到最大值4.457mV 和最小值4.340mV (我不确定、我的计算方法是否正确?)

    在25°C 时     

    MCU 可以通过 LDO Get 测量电压、

    最小电压= 3.295543V (3.3-0.004457)

    电压最大值= 3.29566V (3.3-0.004340)

     您将看到、使用我的方法时、温度对计算没有影响。

    那么、我需要知道、对于加法计算方法、它具有温度变化或影响?

    我认为温度为-40C 至+85C、应该具有用于计算的变量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nonthaphat、

    我想现在就明白了。  您希望使用内部 ADC 通过 AUXADC 功能来检查 AUXVCC1电池电压。  在 MSP430F677xA 上、这个信号似乎被路由至内部 ADC10并被分频为一半。   

    对于 ADC10、您需要使用内置的 Vref 基准。  那么、您要尝试了解温度范围内的精度吗?  

    Vref+的最小值和最大值已经在整个推荐的自然通风温度范围内(因为表中未指定)。  这已经是-40至85°C 的温度范围。   

     

    这是否能解决您的问题?   

    谢谢、

    JD