Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5738
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5738
你(们)好。
当我第一次尝试将 FW 加载到电路板时、我会不断收到消息、表示它需要 FW 更新。 我使用的是 CCS 的最新10.2.0.00009版本。
点击“忽略”时,我得到的消息是“无法设置设备 Vcc"。
我已打开所有跳线、但也尝试移除"不重要"(5V、RXD 和 TXD)、并获得相同的结果。
我想这可能是一个坏板、但还有其他要尝试的吗?
感谢您的帮助!