This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR2433:MSP-EXP430FR2433似乎不起作用

Guru**** 2813665 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5738

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/980549/msp-exp430fr2433-msp-exp430fr2433-does-not-seem-to-work

器件型号:MSP-EXP430FR2433
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5738

你(们)好。

当我第一次尝试将 FW 加载到电路板时、我会不断收到消息、表示它需要 FW 更新。 我使用的是 CCS 的最新10.2.0.00009版本。   

点击“忽略”时,我得到的消息是“无法设置设备 Vcc"。  

我已打开所有跳线、但也尝试移除"不重要"(5V、RXD 和 TXD)、并获得相同的结果。  

我想这可能是一个坏板、但还有其他要尝试的吗?  

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    当消息指示需要更新 FW 时、应允许更新。  这将更新 eZ-FET 调试器上的 FW。  如果您允许更新、您是否仍然收到错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、  

    感谢您的快速回复。 我确实允许它多次更新、因为消息确实指出它可能需要几个周期、但超过10-15次后、我认为一定是错误的。

    更新时、ezFET 侧开始呈红色和绿色闪烁、然后打开绿色 LED 约3秒钟、然后返回红色 LED 并请求另一个更新周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    我想知道这是否是 PC 或 CCS 安装的问题。  如果可能、您可以在另一台 PC 上尝试和/或卸载 CCS 并重新安装吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    今天下午、我将在另一台 PC 上试用它。

    尽管我目前正在使用的 PC、但与我的定制板 MSP-430UIF 配合使用还是很好、在同一版本(我刚刚更新到最新版本)上使用 CCS。  

    我正在使用 MSP430FR5738、我购买了 FR2433 Launchpad 来开始将外设移植到 FR2433、以获得成本更低的解决方案、并将第二个 UART 用于制造控制台以方便测试。

    我将告诉您它是怎么发生的。

    此致、

    Carlos  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想、这是否可以与电路板一起使用、特别是 EZFet 上的电压感应、或者电压稳压器达到3.3?  

    我可以在哪里测试它? 可能是电阻分压器上的焊盘、还是其他东西?、因为误差是它无法设置 Vcc...

    也许我可以检查一些电压点、看看是否有问题?

    请告诉我您的想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、  

    这次在另一台计算机上尝试过、桌面上的结果完全相同。 更新过程中、它呈红色闪烁绿色、然后呈绿色闪烁3-4秒、然后变为红色并保持亮起状态。

    此致、

    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    您可以在下面的用户指南的第5.8.3节中找到 LED 状态。  从红色 LED 指示灯中、似乎在更新过程中出现错误。  它可能来自目标的过流。  如果您从外部为器件供电、是否能够查看是否存在过大的电流消耗?   

    这是新电路板吗?

    https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eddie、您好、这是一个新电路板、它没有连接任何元件、因此任何过大的电流都必须在电路板内部。 除了 Launchpad、没有其他器件可从外部供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    听起来您的电路板损坏了。  您可以从下面的客户服务处申请新的电路板。

    https://ticsc.service-now.com/csm/