主题中讨论的其他器件:Energia
您好!
我们的供应商可以通过板管理器将 MSP EXP430F5529LP 板更新为1.0.7版、如下图1所示。
当我想将电路板更新为1.0.7时、仅显示高达1.0.6的版本、如下图2所示!
我们都安装了相同的 Energia 1.8.10E23下载版本。 有什么不同?如何更新到版本1.0.7?
谢谢、此致、
Chris
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的供应商可以通过板管理器将 MSP EXP430F5529LP 板更新为1.0.7版、如下图1所示。
当我想将电路板更新为1.0.7时、仅显示高达1.0.6的版本、如下图2所示!
我们都安装了相同的 Energia 1.8.10E23下载版本。 有什么不同?如何更新到版本1.0.7?
谢谢、此致、
Chris
您好、Cristoph、
如果 您仍在使用 Energia 时遇到问题、 我们建议您将其发布到43oh 论坛(forum.43oh.com)。
尊敬的 Dennis:
感谢您的回复和随附文件。
我尝试替换此文件控制器(C:\Program Files\Energia-1.8.10E23-windows\Energia-1.8.10E23\Energia-1.8.10E23-windows\Energia-1.8.10E23-windows\energia-1.8.10E23\hardware\Energia-MSP430)中下图中的文件,但 Energia 仍仅提供安装1.0.6的选项
现在、我将按照您的建议将问题解决到43oh 论坛。
此致
Christoph