This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430F5529LP:通过板管理器更新 Energia

Guru**** 2386730 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGIA
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/978952/msp-exp430f5529lp-update-energia-via-board-manager

器件型号:MSP-EXP430F5529LP
主题中讨论的其他器件:Energia

您好!

 

我们的供应商可以通过板管理器将 MSP EXP430F5529LP 板更新为1.0.7版、如下图1所示。

 

 

 

当我想将电路板更新为1.0.7时、仅显示高达1.0.6的版本、如下图2所示!

 

 

我们都安装了相同的 Energia 1.8.10E23下载版本。 有什么不同?如何更新到版本1.0.7?

 

谢谢、此致、

 

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1:

    图2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图 1:

    图2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    让我看看我是否可以重复这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    我在 Energia 网站上做了一些小介绍、并找到了用于下载以前版本的 URL。  我将 URL 修改为指向1.0.7、并且能够下载。  不过、不确定如何获取 Energia 以识别更新的文件。  您能问您的供应商他们如何获得此版本吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cristoph、

    如果 您仍在使用 Energia 时遇到问题、 我们建议您将其发布到43oh 论坛(forum.43oh.com)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的回复和随附文件。

    我尝试替换此文件控制器(C:\Program Files\Energia-1.8.10E23-windows\Energia-1.8.10E23\Energia-1.8.10E23-windows\Energia-1.8.10E23-windows\energia-1.8.10E23\hardware\Energia-MSP430)中下图中的文件,但 Energia 仍仅提供安装1.0.6的选项

    现在、我将按照您的建议将问题解决到43oh 论坛。

    此致  

    Christoph