This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:在运行代码时更改 VFR 校准

Guru**** 2581675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/980100/evm430-fr6047-change-vfr-calibration-while-running-the-code

器件型号:EVM430-FR6047

您好!

我希望在代码运行时根据需要更改 VFR 校准的斜率和偏移。 我找到了这些值、但您能建议我更改 IQ16值的方法吗?

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    您可以将其作为仪表常数算法对象 USS_Algorithms_Flow_Meter_constant 的一部分进行更新。  

    请参阅 ussDCCommandHandlers.c:Handler_calib_linear_constants_id ()中 GUI 界面的更新方式。 我在此处复制相关代码行:

    //存储结果
    gUssSWConfig.AlgorithmsConfig->calibObject.flowCalibObject->pMeterConfiguration[rangeNum].iq16minimumVFR =_IQ16 (mcValues[0]);
    gUssSWConfig.AlgorithmsConfig->calibObject.flowCalibObject->pMeterConfiguration[rangeNum].iq16Slope =_IQ16 (mcValues[1]);
    gUssSWConfig.AlgorithmsConfig->calibObject.flowCalibObject->pMeterConfiguration[rangeNum].iq16Offset =_IQ16 (mcValues[2]);

    mcValues[]由 GUI 提供。 在您的情况下、这些将是作为校准一部分的更新值。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    感谢您的支持。 如果我直接访问而非 ussDCCommandHandlers.c:Handler_calib_linear_constants_id ()并直接使用、是否会有问题

    gUssSWConfig.AlgorithmsConfig->calibObject.flowCalibObject->pMeterConfiguration[rangeNum].iq16Slope
    gUssSWConfig.AlgorithmsConfig->calibObject.flowCalibObject->pMeterConfiguration[rangeNum].iq16Offset

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prudhvi、

    您应该能够做到的。 这也是在提供的库中完成的操作。 您可以在 USS_calibrateVFRFlow()中看到用法。 它使用的  

    flowCalibObj->pMeterConfiguration[calibIdx].iq16斜率

    flowCalibObj->pMeterConfiguration[calibIdx].iq16偏移

    其中 flowCalibObj = config->AlgorithmsConfig->calibObject.flowCalibObject

    这基本上就是您的建议。  

    Srinivas