This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:输入级设计

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA836, TIDM-02003, OPA607, OPA357, TIDA-01486, OPA838

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/978447/msp430fr6043-input-stage-design

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:OPA836TIDM-02003OPA607OPA357TIDA-01486OPA838

您好!

我目前正在完成 MSP430FR604*的输入级设计。

其外观如下图所示:

传感器以1MHz 的频率运行、以4MHz 的频率进行采样。

我有几个问题:

  1. 为了获得最佳零流量性能、您会推荐哪种运算放大器(U1)? 我目前正在研究的候选器件包括 OPA836 (如气体参考设计 TIDM-02003)、OPA357和 OPA607。 增益约为5。

  2. 考虑到我希望在2MHz 左右实现截止频率、R11和 C26的最佳值是多少?
    据我了解、这应该取决于 ADC 属性、但我在数据表中找不到它们。

    在 TIDM-02003上、它们为499和680pF (470kHz)、但在 TIDA-01486上不存在电容器、仅输入电阻约为15欧姆(开关上为10 + 5)。

C36应保持1nF、对吧?

 

此致、

Kostyantyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostyantyn、

    通常、1MHz 传感器用于水(而非气体)。 如果您正在进行水设计、我建议您改为进行此处所述的修改:

    https://www.ti.com/tool/TIDM-02005 

    BR、

    Leo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我完全知道、我们在水应用中使用自己的传感器和定制板。

    出于某些原因、我不会在这里透露、我们无法将换能器直接连接到输入端。

    但是、我一直在使用运算放大器获得良好的结果、DToF 上具有大约50ps 的漂移和25-35ps 的标准偏差、现在我只想了解如何进一步改进。

    此致、

    Kostyantyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kostyantyn、

    我们看到使用 OPA838时气体的标准偏差有所改善。  如果 Tx 和 Rx 电路上的 RC 电路匹配、我不会期望零流量漂移有任何改善。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    感谢您指出 OPA838、以前没有见过这个!

       在图2的应用手册中、您再次具有低通。  

    我将提供几个电阻器值进行测试。

    此致、

    Kostyantyn