Other Parts Discussed in Thread: OPA836, TIDM-02003, OPA607, OPA357, TIDA-01486, OPA838
主题中讨论的其他器件:OPA836、 TIDM-02003、 OPA607、 OPA357、 TIDA-01486、 OPA838
您好!
我目前正在完成 MSP430FR604*的输入级设计。
其外观如下图所示:
传感器以1MHz 的频率运行、以4MHz 的频率进行采样。
我有几个问题:
-
为了获得最佳零流量性能、您会推荐哪种运算放大器(U1)? 我目前正在研究的候选器件包括 OPA836 (如气体参考设计 TIDM-02003)、OPA357和 OPA607。 增益约为5。
-
考虑到我希望在2MHz 左右实现截止频率、R11和 C26的最佳值是多少?
据我了解、这应该取决于 ADC 属性、但我在数据表中找不到它们。
在 TIDM-02003上、它们为499和680pF (470kHz)、但在 TIDA-01486上不存在电容器、仅输入电阻约为15欧姆(开关上为10 + 5)。
C36应保持1nF、对吧?
此致、
Kostyantyn