This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:PF 值校准中的问题

Guru**** 2589035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/977415/msp430i2041-issue-in-pf-value-calibration

器件型号:MSP430I2041

您好!

我无法通过 EMDC GUI 校准 PF 值、PF 值、有功功率和无功功率显示为零值。

谢谢、

拉曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好拉曼、

    您是否正在使用定制板? 如果是、配置代码时、您是否在 EMDC GUI 中选择了正确的 ADC 通道? 此外、将同一个 EMDC 项目与该项目生成的代码一起使用也很重要。 否则、由于参数不匹配、可能会出现通信问题。

    您是否先校准增益? 您将哪些 RMS 值应用于您的电路板?

    您可以在 EMDC GUI 中检查的另一个方面是传感器参数。 如果 ADC 通道的 PGA 增益过低、则电压和电流传感器的振幅不会放大、可能会显示为零。

    我想您看到的是 VRMS、对吧? 如果是、那么您看到的是电流传感器的 ADC 通道配置问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回复。

    是的、我已配置正确的 ADC 通道。

    是的、我已校准增益和相位。

    并且 Vrms 和 IRMS 值将得到精确的 Vrms = 230和 IRMS = 0.750安培。

    谢谢、

    拉曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好拉曼、

    这很奇怪。

    • 您能否与我共享您的 EMDC 项目文件(而不是您的代码)?
    • 您是否对 EMDC 生成的代码进行了任何更改?
    • 您是否使用最新版本的 EMDC?
    • 您使用的是什么电流传感器?
    • 如果是分流器、则预期的最大 RMS 电流和分流器的电阻是多少?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    不、我没有对代码进行任何更改。

    我使用的是 EMDC 版本1.30。

    我正在使用 CT 2000:1。

    谢谢、

    拉曼

    e2e.ti.com/.../0830.test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好拉曼、

    感谢您分享这些详细信息。 您的 CT 负载电阻器的电阻是多少? 此外、由于某种原因、我无法访问 zip 文件。 我可以下载、但无法提取。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我正在分享我的 EMDC 项目的屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好拉曼、

    感谢您分享这些屏幕截图。 这很有帮助。 我怀疑功率和其他相关参数为零、因为功率比例因数为零。 您可以尝试将代码中的这些值改回默认值或创建新的 EMDC 项目。 我不知道现在如何复位它们。

    您能否尝试使用这些相同的设置(不同的名称)创建新的 EMDC 项目、生成代码、将代码导入新的 CCS 工作区、然后对您的器件进行编程? 在 CCS 中、确保信息和主闪存存储器被擦除。 在 CCS 项目属性下、转至调试> MSP430闪存设置>擦除选项并选择"擦除主存储器和信息存储器"、然后在对器件进行编程之前点击"应用并关闭"。

    此致、

    James