您好!
我们看到微控制器器件 MSP430FR5994中的部件间电源电流变化约为10uA-20uA 至 Vcc Pin37、下面是控制器的运行细节
•启用 ADC
•启用 DMA
•工作频率-1MHz (MODOSC)
•运行模式- LPM2
•启用 UART
我们使用48引脚 QFN 封装、我们已将未使用的 GPIO 配置为 S\W 的输出低电平
在我们的应用中、我们 每1.2ms 获取一次 LPM2中的 ADC 样本、代码每 10ms 从 LPM2模式中退出、然后进入工作模式、然后再次进入 LPM2模式。
下面是在电路板上测量的电流
Board1à μ A
总电路板电流-更换 micro->127uA 后为140uA
VCC 引脚电流- 102uA
Board2à μ A
总电路板电流- 130uA
VCC 引脚电流-93uA
我们已在多个电路板上对此进行了验证。
我们更换了一个电路板上的两个微控制器、并测量了流入 VCC 引脚的电流、我们可以看到差异为15uA。
您需要查看以上观察结果、即当前值的这种变化是可以的。
您对不同器件的电流变化有多大的期望。
谢谢、此致
Rahul Wagh