请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2676 您好!
针对低功耗应用在 MSP430fr2676上工作
如果我使用引脚41 (P6.2)作为中断、VIH (min)和 VIL (max)电压电平是多少?
和 GPIO 引脚电流 来计算上拉电阻以实现低功耗。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
针对低功耗应用在 MSP430fr2676上工作
如果我使用引脚41 (P6.2)作为中断、VIH (min)和 VIL (max)电压电平是多少?
和 GPIO 引脚电流 来计算上拉电阻以实现低功耗。