This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:GPIO 的 VIH (最小值)和 VIL (最大值)电压

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/974973/msp430fr2676-vih-min-and-vil-max-voltage-for-gpio

器件型号:MSP430FR2676

您好!

针对低功耗应用在 MSP430fr2676上工作  

如果我使用引脚41 (P6.2)作为中断、VIH (min)和 VIL (max)电压电平是多少?

和 GPIO 引脚电流 来计算上拉电阻以实现低功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GPIO 的中断通常是边沿触发的、可以是正到负、也可以是负到正。 如果您希望在特定电压电平触发中断、则可能需要考虑使用 ADC 模块的窗口比较器功能。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回复。

    实际上、我们的问题是、GPIO 触发中断所需的最小电压是多少?

    例如、如果我们需要正边沿中断、所需的最小电压是多少?

    此致

    Sanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中的表5-10包括最小和最大正向和负向输入阈值电压。 在您的示例中、所有 MSP430FR2676器件所需的最小电压将是 VCC=3V 时的最大正向阈值、而不是2.25V 的最小值

    此致、

    James