This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FG6626:陶瓷谐振器选择

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/974074/msp430fg6626-ceramic-resonator-selection

器件型号:MSP430FG6626
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6043

我正在 MSP430FG6626上实施 USB、并希望为 XT2使用陶瓷谐振器。  应用手册提到、TI 通常在 EVM 套件中为 XT2使用4MHz 谐振器、但我找不到示例电路和器件?  尤其是、电阻组件需要与谐振器并联和/或串联。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    请参阅 使用 MSP430 MCU 开始 USB 设计 应用手册第4.3节选择时钟配置。 它比较了外部时钟源、晶体和陶瓷谐振器。 虽然陶瓷谐振器不能达到所需的容差,但在提到 Murata CERALOCKRegistered系列中的某些部件可以满足所需的规格。

    CERALOCK 数据表的第6节 显示了具有 IC 的应用电路、因此请随意使用供应商提供的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经审查了引用的参考文献。  TI 提到在许多 EVM 中使用这些器件、但我找不到相关的原理图和 BOM。  具体而言、这些 EVM 中使用了哪些电阻组件和最终谐振器器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能否分享"TI 在 EVM 套件中通常为 XT2使用4MHz 谐振器"的示例? 在网页上、EVM 套件的可下载工具文件夹中包含设计文件和 BOM。

    您可能需要参考 EVM430-FR6043、该器件具有一个8MHz 板载谐振器(Y3)。 您可以使用原理图查看如何在此处实现陶瓷谐振器的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    您能否分享"TI 在 EVM 套件中通常为 XT2使用4MHz 谐振器"的示例? 在网页上、EVM 套件在可下载的工具文件夹中包含原理图和 BOM。

    您可能需要参考 EVM430-FR6043、该器件具有一个8MHz 板载谐振器(Y3)。 您可以使用原理图查看如何在此处实现陶瓷谐振器的示例。