Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626, EVM430-FR6043
主题中讨论的其他器件: EVM430-FR6043
我正在 MSP430FG6626上实施 USB、并希望为 XT2使用陶瓷谐振器。 应用手册提到、TI 通常在 EVM 套件中为 XT2使用4MHz 谐振器、但我找不到示例电路和器件? 尤其是、电阻组件需要与谐振器并联和/或串联。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FG6626, EVM430-FR6043
我正在 MSP430FG6626上实施 USB、并希望为 XT2使用陶瓷谐振器。 应用手册提到、TI 通常在 EVM 套件中为 XT2使用4MHz 谐振器、但我找不到示例电路和器件? 尤其是、电阻组件需要与谐振器并联和/或串联。
Matt、您好!
请参阅 使用 MSP430 MCU 开始 USB 设计 应用手册第4.3节选择时钟配置。 它比较了外部时钟源、晶体和陶瓷谐振器。 虽然陶瓷谐振器不能达到所需的容差,但在提到 Murata CERALOCK系列中的某些部件可以满足所需的规格。
CERALOCK 数据表的第6节 显示了具有 IC 的应用电路、因此请随意使用供应商提供的信息。