您好!
eZ430和 MSPFlasher_1.3.20似乎不支持 MSP430G2955器件。
它非常适合 MSP430F22xx 器件。
是否有支持这些器件的 MSPFlasher 的其他软件?
我正在寻找一种简单而便宜的解决方案、只需在现场对 MSP430G2955进行重新编程即可。
感谢你的帮助。
Robert
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
eZ430和 MSPFlasher_1.3.20似乎不支持 MSP430G2955器件。
它非常适合 MSP430F22xx 器件。
是否有支持这些器件的 MSPFlasher 的其他软件?
我正在寻找一种简单而便宜的解决方案、只需在现场对 MSP430G2955进行重新编程即可。
感谢你的帮助。
Robert
几乎任何最近(过去4年左右)的 Launchpad 上都有 eZ-FET[Lite]。 eZ-FET 可对任何 MSP430进行编程。 [参考调试器用户指南(SLAU647O)表1]
LaunchPad 非常便宜、您可以连接与 eZ430相同的4根导线(但引脚更强)。 不管怎样、如果您使用 F2系列、MSP-EXP430G2ET 可能会很有用、但是对于您规定的目标、它们中的任何一个都可以。
我对 MSPFlaser 一无所知。 它之所以失败、是因为 eZ430编程器发生故障、还是出于其他原因?
[引用用户="Robert Tyrakowski"]
器件型号: MSP430G2955
您好!
eZ430和 MSPFlasher_1.3.20似乎不支持 MSP430G2955 器件。
它非常适合 MSP430F22xx 器件。
是否有支持这些器件的 MSPFlasher 的其他软件?
我正在寻找一种简单而便宜的解决 方案、只需在现场对 MSP430G2955进行重新编程即可。
感谢你的帮助。
Robert
[/报价]
您使用的是3.3V VCC?
G2955与任何其他有关 SBW 的 F22xx 器件类似、需要特别注意、但 TI (软件)不支持它使用某些旧的 TI 硬件工具。 但是、MSPDebug (Daniel Beer)使用旧版 TI 硬件工具为其提供支持。 您可以查看此旧主题...
https://forum.43oh.com/topic/3622-programming-a-msp430g2955/
G2955与任何其他有关 SBW 的 F22xx 器件类似、没什么特别的
是的、这就是我认为它在我更改器件时可以与 eZ430一起使用的原因。 我不知道是否为 G2955准备了软件或硬件。
好的、我只使用3.3V VCC。 感谢您对 MSPDebug 的建议。 但是、为未受过培训的用户安装完整的工具链似乎有点复杂。 我需要一些允许任何用户仅通过启动批处理文件(在安装编程工具之后)来更新固件的功能。
我还会购买其中的一些 MSP-EXP430G2ET 板并将它们用作 eZ430替代产品。 但是、是否有一个软件(CCS 除外)可用于将新的十六进制文件编程到目标? 根据 SLAU647O 的图11、MSPFlasher 也应正常工作。 这是正确的吗?
感谢大家的帮助。