This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2955:用于 MSP430G2955的 eZ430 SBW 编程器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2955, MSP-EXP430G2ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/972931/msp430g2955-ez430-sbw-programmer-for-msp430g2955

器件型号:

您好!

eZ430和 MSPFlasher_1.3.20似乎不支持 MSP430G2955器件。

它非常适合 MSP430F22xx 器件。

是否有支持这些器件的 MSPFlasher 的其他软件?

我正在寻找一种简单而便宜的解决方案、只需在现场对 MSP430G2955进行重新编程即可。

感谢你的帮助。

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几乎任何最近(过去4年左右)的 Launchpad 上都有 eZ-FET[Lite]。 eZ-FET 可对任何 MSP430进行编程。 [参考调试器用户指南(SLAU647O)表1]

    LaunchPad 非常便宜、您可以连接与 eZ430相同的4根导线(但引脚更强)。 不管怎样、如果您使用 F2系列、MSP-EXP430G2ET 可能会很有用、但是对于您规定的目标、它们中的任何一个都可以。

    我对 MSPFlaser 一无所知。 它之所以失败、是因为 eZ430编程器发生故障、还是出于其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Robert Tyrakowski"]

    器件型号: MSP430G2955

    您好!

    eZ430和 MSPFlasher_1.3.20似乎不支持 MSP430G2955 器件。

    它非常适合 MSP430F22xx 器件。

    是否有支持这些器件的 MSPFlasher 的其他软件?

    我正在寻找一种简单而便宜的解决 方案、只需在现场对 MSP430G2955进行重新编程即可。

    感谢你的帮助。

    Robert

    [/报价]

    您使用的是3.3V VCC?

    G2955与任何其他有关 SBW 的 F22xx 器件类似、需要特别注意、但 TI (软件)不支持它使用某些旧的 TI 硬件工具。 但是、MSPDebug (Daniel Beer)使用旧版 TI 硬件工具为其提供支持。 您可以查看此旧主题...

    https://forum.43oh.com/topic/3622-programming-a-msp430g2955/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G2955与任何其他有关 SBW 的 F22xx 器件类似、没什么特别的

    是的、这就是我认为它在我更改器件时可以与 eZ430一起使用的原因。 我不知道是否为 G2955准备了软件或硬件。

    好的、我只使用3.3V VCC。 感谢您对 MSPDebug 的建议。 但是、为未受过培训的用户安装完整的工具链似乎有点复杂。 我需要一些允许任何用户仅通过启动批处理文件(在安装编程工具之后)来更新固件的功能。

    我还会购买其中的一些 MSP-EXP430G2ET 板并将它们用作 eZ430替代产品。 但是、是否有一个软件(CCS 除外)可用于将新的十六进制文件编程到目标? 根据 SLAU647O 的图11、MSPFlasher 也应正常工作。 这是正确的吗?

    感谢大家的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考:

    MSP-EXP430G2ET + MSPFlasher 与 MSP430G2955搭配使用。

    问题得到解决!