This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2153:GPIO 电流限制和阻抗

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/973666/msp430fr2153-gpio-current-limit-and-impedance

器件型号:MSP430FR2153

您能否帮助回答设计阶段提出的以下问题?

我们使用 MCU 的三个引脚(P3.0-3.2)为 EEPROM 供电。 这些电流一起打开、并且必须提供最大3mA 的电流。

您是否建议使用串联电阻器(如下图220R 所示)来限制最大电流、从而保护输入?

对于3.0或3.3V 的 DVCC、您指定这些引脚的输出阻抗有多高?



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    如果您要为 EEPROM 提供电流、则应能够从每个 GPIO 驱动2-3mA 电流。  我不知道、如果 EEPROM 不打算消耗电流、您将需要额外的电阻器来限制电流。  (我假设 EEPROM 的数据表显示3.3V 时的电流消耗小于3mA。)  如果您查看数据表中表5-12下的注释、您将看到可由所有 GPIO 组合提供的最大电流为48mA。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Leonardo

    非常感谢您的回答。 这个问题最初是我提出的。

    正如您提到的、EEPROM 的数据表指定了最大值 用于读取或写入的电源电流为3mA (见下表)。

    因此、您认为无需使用这些串联电阻器、即使 EEPROM 的 VCC 引脚上使用的去耦电容器在10...100nF 之间吗?

    感谢您的支持和亲切问候、

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ueli、

    在抽取突发电流为外部器件供电时、可能会对内部模拟元件读数产生一些影响。 从这个角度来看、我建议在 GPIO 引脚和受电器件之间使用一些小电阻器。

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le

    感谢您的回答。

    因此、我们已经将 EEPROM 上的去耦电容器从100nF 降低到10nF、这对于 EEPROM 来说仍然很好。

    此外、我们还在 GPIO 引脚上设置了220R 串联电阻器、以确保正确无误。

    此致、

    Ueli