This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2155:无法连接 MSP-FET、具体取决于编程的固件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430FR2155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/971117/msp430fr2155-msp-fet-cannot-be-connected-depends-on-the-programmed-firmware

器件型号:MSP430FR2155
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

各位专家:

我的客户遇到 MSP-FET 可能无法连接到 MSP430的故障。 这似乎取决于编程的固件。 尝试连接后、他们成功连接了器件。 对其进行重新编程后、可以照常连接 MPS-FET。

MSP430FR2155

MSP-FET

CCS 10.1.1

这是已知行为吗? 这种情况下是否有任何恢复方法?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来像是一个 JTAG 接口、与 《MSP430硬件工具用户指南》中建议的接口不符。 我怀疑守则的重要性,但我可能会错的。 如果代码禁用了 JTAG 输入、那么无论尝试重新连接多少次、MSP-FET 都不会连接到器件。 因此、这使我怀疑 JTAG 电路。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    它们遵循数据表上的原理图。 RST/NMI 和 GND 之间的电容器为1nF。

    您能否调查此问题的发生可能性? 您是否曾遇到过类似的行为?

    此致、

    Uchikoshi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您确认其 JTAG 电路。

    [报价用户="Hisao Uchikosi]]\n 您能否调查此问题的发生可能性? 您是否曾遇到过类似的行为?

    可能有几个原因导致此行为、例如但不限于:

    • 使用 USB 集线器在 MSP-FET 和 PC 之间运行。
    • 在 MSP-FET 和目标器件之间使用比建议的更长的导线或电缆。
    • 使用某种程度上损坏的 CCS 工作区或工程。

    对于最后一个要点、创建新的 CCS 工作区或工程可能有助于解决此问题。

    如果它与固件严格相关、则他们可以删除代码、直到问题消失、这可能表示问题的原因。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回复。 请让我提出最后一个问题。 当尝试加载程序时、出现以下 GUI 消息。

    您认为这是什么原因?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    感谢您分享最新的屏幕截图。 我怀疑之前在器件上编程的代码启用了 IP 封装、从而锁定了 FRAM 存储器的该区域、这可能会导致此错误。

    在 CCS 项目属性下、转至"Debug">"MSP430闪存设置">"Erase Options"、然后选择"Erase main、information and protected information memory"选项。 点击"Apply and Close"、然后尝试重新编程器件。

    希望这能解决这个问题。 如果没有、请查看 数据验证错误 指南。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您提供信息。 器件是 FR2155、不支持 IPE。即使对于 FR2155、也有发生这种现象的机会吗?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    根据 FR2155数据表、该器件具有 SYSCFG0寄存器。 查看用户指南中的表1-24、SYSCFG0寄存 器包含的字段包括 FRWPPW 位、该位表示该器件具有 FRAM 写保护功能。 我怀疑用户指南中的第1.12.4节 MSP430FR23xx 配置也涵盖了 FR21xx 器件、因为它们非常相似(缺少 SAC 模块)。

    请尝试我先前的建议。

    此致、

    James