This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6047:HID 桥通信固件(MSP430F5528)

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP430F5528, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/970578/evm430-fr6047-hid-bridge-communication-firmware-msp430f5528

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047MSP430F5528MSP-FET

您好 Srinivas、

我对您回答的前一个问题感到困惑?  据说 MSP430F5528I 对于能够运行 USS 中心至关重要! 我正在运行"超声波传感设计中心(水模式)"、仅使用 I2C 接口! 我甚至取下了 JTAG 跳线。

链接: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/951239?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=uss-evm%20bridge

我可以想象、它仅用于通过 JTAG 进行编程/调试、但连接看起来就像使用 I2C 一样! 因为我想用它来连接我们的定制硬件、我希望很快得到您的回答?  

Rgds、

劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    在 EVM 上、MSP430FR6047和 USS 设计中心 GUI 之间通过 I2C 进行通信、通信通过原理图中的 COMM_SDA 和 COMM_SCL 标签进行。 这将根据原理图(https://www.ti.com/lit/pdf/slar138)通过 J1连接器1-6。 这些引脚连接到原理图中的 HID-BRIDGE_SDA 和 HID-BRIDGE_SCL、后者通过 MSP430F5528 COM 通信 HID 桥接器连接到 USB 连接器。  

    当您参考 JTAG 跳线时、您是否指的是 J3? 这些不携带 I2C 信号。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srinivas、您好、感谢您的快速回复。 我们现在了解了它的工作原理、因此我们将构建此 MSP430F5528通信 HID 桥接接口。

    我们想要退出 ezFET 器件!  我想这没什么问题吗?

    我已下载:

    '除了 批处理文件外、附加了包含 TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_03_00__BANSHEE-USS-EVM.txt 的.zip 文件以加载它。'

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/166/TI_5F00_MSP_5F00_HIDBRIDGE_5F00_eZFET_5F00_USS_2D00_EVM.zip

    这是最新的有效版本吗?

    Rgds、

    劳伦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    [引用 user="Laurent van Poppelen69">我们想退出 ezFET 器件!  我想这不是问题?[/引述]

    您的定制板不需要 ezFET 部分。 该部分包含用于调试目的、因此您不需要任何其他调试探针、如 MSP-FET (https://www.ti.com/tool/MSP-FET)。  

    [引用用户="Laurent van Poppelen69"]这是最新的有效版本吗?

    是的、这是最新的。 之后没有更新。

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    谢谢、我想我可以使用两线制 Spy-by-Wire 对 msp430f5528进行编程?

    劳伦特