主题中讨论的其他器件:MSP430FR6047、 MSP430F5528、 MSP-FET
您好 Srinivas、
我对您回答的前一个问题感到困惑? 据说 MSP430F5528I 对于能够运行 USS 中心至关重要! 我正在运行"超声波传感设计中心(水模式)"、仅使用 I2C 接口! 我甚至取下了 JTAG 跳线。
我可以想象、它仅用于通过 JTAG 进行编程/调试、但连接看起来就像使用 I2C 一样! 因为我想用它来连接我们的定制硬件、我希望很快得到您的回答?
Rgds、
劳伦特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Srinivas、
我对您回答的前一个问题感到困惑? 据说 MSP430F5528I 对于能够运行 USS 中心至关重要! 我正在运行"超声波传感设计中心(水模式)"、仅使用 I2C 接口! 我甚至取下了 JTAG 跳线。
我可以想象、它仅用于通过 JTAG 进行编程/调试、但连接看起来就像使用 I2C 一样! 因为我想用它来连接我们的定制硬件、我希望很快得到您的回答?
Rgds、
劳伦特
您好、Laurent、
在 EVM 上、MSP430FR6047和 USS 设计中心 GUI 之间通过 I2C 进行通信、通信通过原理图中的 COMM_SDA 和 COMM_SCL 标签进行。 这将根据原理图(https://www.ti.com/lit/pdf/slar138)通过 J1连接器1-6。 这些引脚连接到原理图中的 HID-BRIDGE_SDA 和 HID-BRIDGE_SCL、后者通过 MSP430F5528 COM 通信 HID 桥接器连接到 USB 连接器。
当您参考 JTAG 跳线时、您是否指的是 J3? 这些不携带 I2C 信号。
Srinivas
Srinivas、您好、感谢您的快速回复。 我们现在了解了它的工作原理、因此我们将构建此 MSP430F5528通信 HID 桥接接口。
我们想要退出 ezFET 器件! 我想这没什么问题吗?
我已下载:
'除了 批处理文件外、附加了包含 TI_MSP_HIDBRIDGE__1_00_03_00__BANSHEE-USS-EVM.txt 的.zip 文件以加载它。'
这是最新的有效版本吗?
Rgds、
劳伦特
您好、Laurent、
[引用 user="Laurent van Poppelen69">我们想退出 ezFET 器件! 我想这不是问题?[/引述]
您的定制板不需要 ezFET 部分。 该部分包含用于调试目的、因此您不需要任何其他调试探针、如 MSP-FET (https://www.ti.com/tool/MSP-FET)。
[引用用户="Laurent van Poppelen69"]这是最新的有效版本吗?
是的、这是最新的。 之后没有更新。
Srinivas