主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047
大家好、
我基于 EVM430-FR6047构建了一个与应用报告《液体浓度感应》(相同的2MHz 传感器和3D 打印装置)中的平台相同的平台。 (图1)。
然后、我连接了 EVM 并根据用户指南"SLAU810B"设置 USS 上的参数。 (图2)
我设置"Transmit Frequency" F1 = 2000、其他参数保持默认值。 (图3)
但我的 ADC 捕获是异常的。 (图4)
我曾在 SLAU810B 的第4.3章中尝试过这种方法、但 ADC 捕获没有改变。
我浏览了 E2E 论坛中的其他帖子、但发现的问题与我的问题不同。 这是我第一次使用该应用。 您能给我一些改进 ADC 捕获的建议吗?
谢谢!
图1.
图2.
图3.
图4.