This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:ADC 捕获波形异常

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/971363/msp430fr6047-adc-capture-waveform-abnormal

器件型号:MSP430FR6047
主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047

大家好、

我基于   EVM430-FR6047构建了一个与应用报告《液体浓度感应》(相同的2MHz 传感器和3D 打印装置)中的平台相同的平台。 (图1)。

然后、我连接了 EVM 并根据用户指南"SLAU810B"设置 USS 上的参数。 (图2)

我设置"Transmit Frequency" F1 = 2000、其他参数保持默认值。 (图3)  

但我的 ADC 捕获是异常的。 (图4)

我曾在 SLAU810B 的第4.3章中尝试过这种方法、但 ADC 捕获没有改变。

我浏览了 E2E 论坛中的其他帖子、但发现的问题与我的问题不同。 这是我第一次使用该应用。 您能给我一些改进 ADC 捕获的建议吗?

谢谢!

图1.

图2.

图3.

图4.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用应用手册"液体浓度感应" https://www.ti.com/lit/pdf/slaa973中的3D 打印管道、 则需要确保您使用 的配置参数与该水管一致。 请参阅 图2-3中的配置。 GUI 配置。 它建议  

    脉冲启动和 ADC 捕捉之间的间隙 (us)= 26

    脉冲数= 18。

    基于 GUI 的增益控制=-2.3dB

    您应从这些参数开始、然后遵循快速入门指南(https://www.ti.com/lit/slau810)中的指南。

    最有可能、 对于脉冲启动和 ADC 捕获之间的间隔为60us (us)、 您将在大多数信号已衰减后开始捕获。

    Srinivas