Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, UNIFLASH, MSP-FET
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 MSP430I2041、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
一段时间前、我的 MSP-FET 在尝试将固件刷写到 Uniflash 中连接的 MSP430i2041时要求进行固件更新。 我单击"是"、更新似乎正在进行、但我无法再刷写任何内容。
UniFlash 现在在 MSP-FET 上出现"TI MSP430 USB1/MSP4 Error connecting to the target:unknown device"时停止、"Mode LED is 在闪烁 on (long)-off (short)-...
然后、我尝试在 CCS 中刷写项目、我收到错误消息:
"连接到目标时出错:未知设备"
是否有办法通过手动将固件刷写到我的 FET (使用另一个 FET)?
在 Windows 下、FET 仍然可见(MSP 应用 UART1 (COM27)和 MSP 调试接口(COM28)
MSP-FET:190101159
CCS:10.1.1.00004
UniFlash:6.1.0.2829
非常感谢您的任何帮助