This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET:MSP-FET 请求进行固件更新、现在无法正常工作

Guru**** 2813145 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041, UNIFLASH, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/969101/ccs-msp-fet-msp-fet-asked-for-firmware-update-now-not-working-anymore

器件型号:MSP-FET
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP430I2041

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

一段时间前、我的 MSP-FET 在尝试将固件刷写到 Uniflash 中连接的 MSP430i2041时要求进行固件更新。 我单击"是"、更新似乎正在进行、但我无法再刷写任何内容。

UniFlash 现在在 MSP-FET 上出现"TI MSP430 USB1/MSP4 Error connecting to the target:unknown device"时停止、"Mode LED is 在闪烁 on (long)-off (short)-...

然后、我尝试在 CCS 中刷写项目、我收到错误消息:

"连接到目标时出错:未知设备"

是否有办法通过手动将固件刷写到我的 FET (使用另一个 FET)?

在 Windows 下、FET 仍然可见(MSP 应用 UART1 (COM27)和 MSP 调试接口(COM28)

MSP-FET:190101159

CCS:10.1.1.00004

UniFlash:6.1.0.2829

非常感谢您的任何帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pio、

    当您进行初始固件更新时、它是否成功完成?   

    是否确定目标器件已正确连接到 SBW 或 JTAG 的 FET?  如果您使用具有相同设置的不同 FET、它是否正常工作?

    您还可以查看 下面的用户指南第5.6.5.3节中介绍的恢复过程。   

    https://www.ti.com/lit/ug/slau647o/slau647o.pdf   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    非常感谢你的帮助。 我尝试按照您链接 P23的文档中所写的那样继续操作。
    目标器件已正确连接、我可以在另一个 FET 上对其进行编程;也可以在一个旧的(灰色) FET430上进行编程。 只有这个(修订版2.0.6)停止了正常运行。

    下面是我遵循的流程:

    打开 MSP-FET
    桥 J2
    连接到 USB
    拆下桥
    启动 CCS
    单击项目中的调试
    单击"恢复"->"恢复运行"
    单击更新->固件更新运行
    "初始化仿真器时出错:接口通信错误"


    单击重试
    "初始化仿真器时出错:MSP-FET430UIF 已被使用"->"奇怪 的是 我有一个新的黑色 MSP-FET 而不是 FET430UIF

    断开连接、重新连接、单击调试:
    "初始化仿真器时出错:未找到 USB FET "

    现在、如果我尝试将 J2短接、它将不再被识别、绿色 LED 也不会亮起



    (Windows 现在只能在一段时间后识别未知的 USB 设备、如设备管理器中所示:)

    “Gerät wurde angehalten,Weil es Fehler gemeldet 帽子。 (代码43)
    Fehler bei einer Anforderung des USB Gerätedeskriptors。"

    Unbekanntes USB Gerät (Fehler beim Anfordern einer Gerätebeschreibung)"

    "Das Gerät USB\VID_0000&PID_0002\6&6d80a8b&0&1 wurde konfigurert。

    Treibername:usb.inf
    Klassen-GUID:{36fc9e60-c465-11CF-8056-444553540000}
    Treiberdatum:2006年6月21日
    Treiberversion:10.0.19041.488
    Treiberanbieter:Microsoft
    Treiberabschnitt:BADDEVICE.Dev.NT
    Treiberrang: 0x0000
    Passende Geräte -ID:USB\device_descriptor_failure
    Treiber mit niedrigerem rang:usb.inf:USB\DEVICE_DESCRIPTOR_FAILURE:00FF2000
    Gerät wurde aktualisert:false
    Übergeordnetes Gerät:USB\VID_05E3&PID_0610\5&18a6c8f4&0&12
    "

    我不知道为什么它在某个时候将其识别为较旧的 FET430UIF? 现在、它似乎不再响应任何内容。

    如果你有任何其他想法我可以尝试,我会很优雅。

    此致

    PIO