This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5739:JTAG 连接

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP-EXP430FR5739
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/988251/msp-exp430fr5739-jtag-connection

器件型号:MSP-EXP430FR5739
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

我正在尝试将 MSP-EXP430FR5739连接到 JTAG 编程器 MSP-FET 以验证设计。 FR5739器件数据表中的连接显示了4线制的连接、但另一个文档显示该器件仅支持2线制 JTAG。 您能否提供正确的连接来将这些器件链接在一起以允许通过 Code Composer Studio 进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    LaunchPad 具有2个跳线()、如此处所示、如果在中连接了外部 MSP-FET 编程器、则需要移除该跳线。  将 MSP-FET RST/SBWTDIO 引脚连接到 PCB 上标记为 RST 的引脚、将 MSP-FET TCK/SBWTCK 引脚连接到 PCB 上的 TEST 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis

    这对我不起作用、我在几个不同的板上尝试过它。 是否有可能已经对 JTAG 保险丝进行过8次熔断?

    • 是否有任何调试连接的方法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    将需要如 《MSP430硬件工具指南》第23页所示连接 MSP-FET。

    请注意、由于 FR5739 LaunchPad 已通电、因此您确实需要将 LaunchPad +3.3V 连接到 MSP-FET JTAG 引脚4 (VCC_TARGET)、否则不起作用。  MSP-FET 使用 LaunchPad 施加的电压为内部电平转换器供电。  MSP-FET 足够智能、能够弄清楚您使用的是2线制 Spy 线制连接。