主题中讨论的其他器件:MSP-FET、
我正在尝试将 MSP-EXP430FR5739连接到 JTAG 编程器 MSP-FET 以验证设计。 FR5739器件数据表中的连接显示了4线制的连接、但另一个文档显示该器件仅支持2线制 JTAG。 您能否提供正确的连接来将这些器件链接在一起以允许通过 Code Composer Studio 进行编程?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在尝试将 MSP-EXP430FR5739连接到 JTAG 编程器 MSP-FET 以验证设计。 FR5739器件数据表中的连接显示了4线制的连接、但另一个文档显示该器件仅支持2线制 JTAG。 您能否提供正确的连接来将这些器件链接在一起以允许通过 Code Composer Studio 进行编程?
您好、Jonathan、
将需要如 《MSP430硬件工具指南》第23页所示连接 MSP-FET。
请注意、由于 FR5739 LaunchPad 已通电、因此您确实需要将 LaunchPad +3.3V 连接到 MSP-FET JTAG 引脚4 (VCC_TARGET)、否则不起作用。 MSP-FET 使用 LaunchPad 施加的电压为内部电平转换器供电。 MSP-FET 足够智能、能够弄清楚您使用的是2线制 Spy 线制连接。