This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:组合 USS 的校准工具- VFR 流程(+温度)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/986417/msp430fr6047-combining-calibration-tools-of-uss---vfr-flow-temperature

器件型号:MSP430FR6047

我正在尝试寻找一种解决方案、用于校准用于用例的超声波传感器。 我将在相对较大的温度范围(0°C 至60°C)下工作、并希望传感器具有1%或更高的精度。 我尝试使用 USS 的给定工具对其进行校准、但无法创建具有定义温度或流速的校准点。 我的观点各不相同、因此我认为校准将始终不令人满意、因为工具"VFR Flow + Temperature"会计算响应相同点 ID 的所有点的平均值。 在我的案例中、我认为这不是正确的方法。 我是对的吗?
那么、是否可以组合这两种测量工具? 我想拥有一个涉及温度的工具,但通过计算不同范围的线性函数,我可以使用我创建的所有测量值,就像工具„VFR Flow”一样进行计算。

谢谢、
Kathrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathrin、

     https://www.ti.com/lit/pdf/slaa959中所述的校准方法 可让您指定多个流量/温度区域来校准水表。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我提到了这种方法。 它希望我使用不同的流量传感器测量先前定义的点、并计算平均值以补偿传感器行为的差异。 但我无法再次重新创建同一点、因为我的测试台不够精确。
    因此、我希望有一种方法、不计算"平均点"、而是像现在一样使用我键入的每个点进行计算。

    希望,这一对我的问题的声明更加明确。

    Kathrin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathrin、

    如果无法使用测试装置显示可重复性、则无法校准仪表。  重复性测试对于确保您的水表设计可进行大规模生产扩展也至关重要。

    BR、
    Leo