主题中讨论的其他器件: THS3110、 EVM430-FR6043
你(们)好。
我已经使用 MSP430FR6043为燃气表构建了超声波感应板。
我使用 THS3110 (具有断电控制功能)作为 大管道尺寸的接收和发送运算放大器。
现在我遇到了一个问题、在 USS 中、ADC 采集结果与"燃气表设计指南"中的波形有很大不同、DNS 和 UPS 似乎没有相同的直流偏置。
可以给我一些 建议吗?
谢谢。
此致、
Barry.Zhao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好。
我已经使用 MSP430FR6043为燃气表构建了超声波感应板。
我使用 THS3110 (具有断电控制功能)作为 大管道尺寸的接收和发送运算放大器。
现在我遇到了一个问题、在 USS 中、ADC 采集结果与"燃气表设计指南"中的波形有很大不同、DNS 和 UPS 似乎没有相同的直流偏置。
可以给我一些 建议吗?
谢谢。
此致、
Barry.Zhao
您好 Barry、
我们在较高电压放大器电路上没有太多经验。 但目前、您需要改进此电路以获得类似的 UPS 和 DNS 信号。 我还能问您为什么不使用 EVM430-FR6043上的电路吗?
MCU 在 USS 输入通道中具有内部偏置。 UPS 和 DNS 共享相同的接收偏置。 因此、当输入 UPS 和 DNS 信号不在同一级别时、ADC 捕获值可以为200和-200。
此致、
现金 Hao