This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:USS 无法正常工作

Guru**** 2812335 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6043, THS3110, EVM430-FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/983543/msp430fr6043-uss-can-not-work

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件: THS3110EVM430-FR6043

你(们)好。

我已经使用 MSP430FR6043为燃气表构建了超声波感应板。

我使用 THS3110 (具有断电控制功能)作为 大管道尺寸的接收和发送运算放大器。

现在我遇到了一个问题、在 USS 中、ADC 采集结果与"燃气表设计指南"中的波形有很大不同、DNS 和 UPS 似乎没有相同的直流偏置。

可以给我一些 建议吗?

谢谢。

此致、

Barry.Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    它应该与您使用的外部电路相关。 您能否发送原理图、以便我们更好地了解它。

    同时、您可以使用示波器检查输入信号、并在 UPS 和 DNS 进入 MCU 之前弄清它们是否显示了不同的直流偏置。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    感谢您的回复、

    这是原理图

    我用示波器检查了信号、UPS 的偏置电压为677mV、DNS 为630mV、它们肯定不同、但为什么 USS 中的偏置电压为200和-200?

    赵理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    我们在较高电压放大器电路上没有太多经验。 但目前、您需要改进此电路以获得类似的 UPS 和 DNS 信号。 我还能问您为什么不使用 EVM430-FR6043上的电路吗?

    MCU 在 USS 输入通道中具有内部偏置。 UPS 和 DNS 共享相同的接收偏置。 因此、当输入 UPS 和 DNS 信号不在同一级别时、ADC 捕获值可以为200和-200。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我的板现在可以工作 、但我遇到了另一个问题:

    在`s 的用户指南中 、仪表常数的解吸 是'计算该常数的典型过程是提供一个恒定流量(例如、200lph 或1gpm)并调整仪表常数、以使用 GUI 提供相应的体积流速。'

    但是、当我在去饱和中调整常数时、流速没有变化、即使我将常数更改为更大的值。

    接下来该怎么办?

    谢谢。

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    在波形中、体积流速=仪表常数*dTOF/(absTOF1*absTOF2)。 如果您更改仪表常数、则应获得不同的体积流速值。  

    您如何更改仪表常数?  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我在 USS_userConfig.h 中更改了 USS_VLUME_SCALE_FACTOR、但流速没有更改。

    BTW、在我的设计 中、dTOF 大约为15uS 、dTOF 是否有任何限制?

    谢谢。

    Barry