This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2311:MSP430FR2311

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/985746/msp430fr2311-msp430fr2311

器件型号:MSP430FR2311

你(们)好

  1. 我们希望使用 SAC 测量 OA0+输入和 OA0-输入之间的差值、并获取 OA0O 输出结果。
    1. 应在 P1SEL0和 P1SEL1寄存器的相关位中写入什么值、以使 P1.2和 P1.4成为运算放大器的输入、而 P1.3成为运算放大器的输出?
    2. 控制寄存器的配置是否符合上述目标

#define PSEL_0              (0x0000)    /*选择外部源*/

#define PMUXEN              (0x0008)    /* SAC 正输入 MUX 控制。 *

#define NSEL_0              (0x0000)    /*选择外部源*/

#define NMUXEN              (0x0080)    /* SAC 负输入 MUX 控制*/

#define OAEN               (0x0100)    /* SAC OA Enable Selection */

#define OAPM               (0x0200)    /* SAC OA 功率模式选择*/

#define SACEN               (0x0400)    /* SAC 使能选择*/

 

  SAC0OA = PSEL_0 | PMUXEN | NSEL_0 | NMUXEN | OAEN | OAPM | SACEN;

 

备注。 我们需要在低速低功耗模式下使用运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、MSP430DE2311没有 SAC 模块、如果您想使用 SAC、请选择 MSP430FR235x。

    然后、我们有许多示例代码、您可以参阅以下链接:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ANan7qY.fjIgLZP6XvBJuw__IOGqZri__LATEST

    谢谢!

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnson:

    感谢您的回答!

    对于我们的设计(采用 MSP430FR2311IRGY) 、我们只需要运算放大器。

    1.  我的问题与控制 器 MSP430FR2311IRGY 有关。 在表3-1的数据表中明确提到有一个模块 SAC0 (仅限运算放大器)。
    2. 控制器的引脚分配图4-3中提到的情况也是如此
    3. MSP430FR2311.h 中提供了寄存器 SAC0OA、代码编译成功
    4. 要使用该运算放大器、应在 P1SEL0和 P1SEL1的相关位中写入什么内容

    请确认该运算放大器存在。

    如何控制该运算放大器的增益?

    非常感谢

    Oded 和 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、FR2311具有 SAC (仅 GP)模块。 一些示例代码作为您的参考:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AE5PfiBC3YjZdiOeZrVUHQ__IOGqZri__LATEST

    谢谢!

    此致

    Johnson