This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR50431:USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_OPTION _Estimate 的 USS 中的 maxSampleShift

Guru**** 2108615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/983435/msp430fr50431-maxsampleshift-in-uss-for-uss_alg_dtof_computation_option_estimate

器件型号:MSP430FR50431

使用 USS_ALG_DTOF_COMPUTATION_OPTITION _Estimate 时 、是否使用了 maxSampleShift?  如果是、您能否说明这是如何使用的?  我们使用的采样率为8MHz、并且绝不会看到 dToF 大于250ns。

您能否解释 numCyclSearchCorrPeak 的工作原理?  我的假设是、如果该值为2、则相关性将按照 SLAA889中的说明搜索 k={-2、-1、0、1、2}。  对吗?

结合以上两个参数.... 如果我设置 maxSampleShift = 0且 numCyclSearchCorrPeak = 2、相关性应始终在-250ns 至+250ns 范围内找到 dToF 峰值、对吧?  无论 AbsToF up/DN 值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Boone、

    很抱歉耽误您的回答。  我知道您的团队也与 TI 直接联系、因此这可能已经得到了解答。  您是否仍需要支持?  我需要对此进行一些研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    不用担心。  在与 TI 团队合作时、看起来最新的库版本02_50具有涵盖我们确切问题的增强功能。  此处供参考:

    添加了 USS_highFlow_OPTIVE.USS_highFlow_OPTIVE_LIMIT_DTOD_HALF_CYCLE、以便用户将 DTOF 估算计算方法的 DTOF 限制为半个周期。

    我们尚未进行测试、但如果其行为不符合预期、则会创建一个新 TT。  谢谢!