Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR50431
您好!
我将使用该线程联系与 USS 库开发相关的任何人、这些人可以帮助我们的团队最终使我们的产品长期可靠。
去年、我们根据 MSP430FR50431制造了数百个水流量计、并提供了 USS 库。 起初 、我们遇到了相当大的问题、即其算法无法锁定在 UPS 或 DNS 中的适当波瓣上、因此提供了错误的流速值。 经过数周的试错开发、我们找到了一种比较可靠的流量计校准方法、 但是我们仍然必须手动调优大约25%的样本、因为我们所有的过程和假设都是经验性的、没有任何确凿证据表明 USS 库实际上是以我们所假设的方式工作的。
在我们的工作中、我们不断尽最大努力了解 USS 库操作背后的逻辑、但由于重要的可配置参数文档不明确或完全缺失、以及数据表(描述原理)和源代码之间总体缺乏逻辑连接、因此这变得非常困难。 我们最近一次尝试了解使用相关方法计算 dTOF 的原则,这部分是知性的陈述结束了,见以下:
我们的项目基于 MSP430FR50431并且提供了 USS 库、因为它们似乎是理想的解决方案、但在我们目前的情况下、我们将浪费大量的开发时间来尝试估计、哪些可能起作用。 如果 USS 库的核心功能原理是专有的、并且在没有任何进一步指示的情况下也表现为不稳定的情况、那么对于我们来说、这是一个问题 、以至于我们开始考虑基于完全不同的软件/硬件的解决方案、尽管以前的所有开发时间显然都被浪费了。
此时、我们很想获取 USS 库的完整源代码、以便最终找到问题的解决方案。 我和我的首席执行官/项目经理已经多次尝试与 TI 员工取得联系、他们可能为我们提供了解决方案、但很遗憾、始终没有成功。 我们非常清楚、它可能也会导致任何进一步的技术支持失效、但我们愿意尝试这样做。
提前感谢您发送任何可以为我们提供帮助的消息。
此致
安东宁·斯泰潘