This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:对 QFN 焊盘开路的影响

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/985402/msp430f2013-influence-for-qfn-pad-open

器件型号:MSP430F2013

各位专家、您好!

我们的客户询问 了有关 MSP430F2013 QFN 焊盘的问题、

他们知道 TI 建议将该引脚连接到 GND、但如果该引脚断开、

他们需要考虑哪种风险?  此外、TI 是否有任何断开此引脚的经验?

此致、A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  A.Fujinaka:

    根据 用户指南第8.2.8章的说明。  https://www.ti.com/lit/ug/slau144j/slau144j.pdf

    "未使用的 I/O 引脚应配置为 I/O 功能、输出方向、并在 PC 板上保持未连接状态、以防止输入悬空并降低功耗。 由于引脚未连接、PxOUT 位的值不相关。 或者、可以通过设置未使用引脚的 PxREN 位来启用集成上拉/下拉电阻器、以防止输入悬空。 有关未使用引脚的端接、请参阅系统复位、中断和工作模式一章。"

    它只提到您应该保持 PC 板上未使用的引脚未连接。 因此、您是否将未使用的引脚接地不应成为问题。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是与一般未使用 I/O 引脚相关的问题、而是 QFN 焊盘 尺寸。

    DS (https://www.tij.co.jp/jp/lit/gpn/msp430f2013)的第8页显示如下:

    QFN 封装焊盘: 建议连接到 VSS

    此器件 DS 还引用 了 http://www.ti.com/lit/slua271、其描述如下

    "外露焊盘的结构可增强散热和电气特性。 才能充分发挥作用

    此特性的优势在于、焊盘必须通过焊料物理方式连接到 PCB 基板。"

    我们认识到建议连接到 GND 的这个 QFN 引脚。

    如果 从 GND 移除 QFN 引脚、即使 TI 建议连接到 GND、也存在什么风险、  

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  A.Fujinaka:

    好的。 QFN 焊盘主要用于散热、并提供 与电路板的强度连接。 如果您未连接到 GND、则不会出现问题。

    此致、

    现金 Hao