This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:哪个组件在不同的 LPM 中消耗功率

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/984644/msp430fr5994-which-component-is-consuming-power-in-different-lpms

器件型号:MSP430FR5994

您好!

我运行该程序以检查数字 n 是否为主数。 N 在环路中从 n = 2更改为 n = 10、000。 并使用 Energy Trace 技术测量电路板的功率和能量值。

我在程序末尾添加了一条低功耗模式指令。  程序运行完毕后、我继续使用 Energytrace 读取功率值。 我 在表中表示了功率值。  

请有人解释一下、LPM0和 LPM1功率值之间为什么存在0.167mW 的差异? 电路板的哪个元件会消耗这种功率?  

我猜是 FRAM 的功耗、它在 LPM0模式下打开、而在 LPM1模式下关闭。 但该程序在这两种情况下都已完成执行、因此休眠 FRAM 会消耗0.167mW 的功率吗?

第二个问题是 LPM1和 LPM2读数之间为什么存在0.221mW 的差异? 在 LPM1和 LPM2之间、SMCLK 电路被关闭。

SMCLK (本实验中为4MHz)是否会消耗0.221mW 的功率?

基本上、我想了解表中连续行之间的距离的确切位置。 我已经记下了我认为最合适的功耗来源。 有人能否确认这些观察结果或告诉您是否认为不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    添加一些注释。

    LPM0至 LPM1:在 LPM1中、如果当前没有被一个有效时钟使用、DCO 被禁用。 部分功耗应由 DCO 时钟引起。

    LPM1至 LPM2:LPM2也禁用 DCO 偏置发生器。

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、这会增加功耗的降低。

    对于不运行任何程序和 MCLK 电路的 CPU、0.552mW 的功耗是否合理?

    谢谢、

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为这是合理的。  

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    非常感谢、Cash Hao。

    此致、

    Aman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一点。

    在 LPM 1中、SMCLK 打开、并且正在使用 DCO。 那么、DCO 不会在 LPM 1中关闭?

    谢谢、

    Aman