您好!
我运行该程序以检查数字 n 是否为主数。 N 在环路中从 n = 2更改为 n = 10、000。 并使用 Energy Trace 技术测量电路板的功率和能量值。
我在程序末尾添加了一条低功耗模式指令。 程序运行完毕后、我继续使用 Energytrace 读取功率值。 我 在表中表示了功率值。
请有人解释一下、LPM0和 LPM1功率值之间为什么存在0.167mW 的差异? 电路板的哪个元件会消耗这种功率?
我猜是 FRAM 的功耗、它在 LPM0模式下打开、而在 LPM1模式下关闭。 但该程序在这两种情况下都已完成执行、因此休眠 FRAM 会消耗0.167mW 的功率吗?
第二个问题是 LPM1和 LPM2读数之间为什么存在0.221mW 的差异? 在 LPM1和 LPM2之间、SMCLK 电路被关闭。
SMCLK (本实验中为4MHz)是否会消耗0.221mW 的功率?
基本上、我想了解表中连续行之间的距离的确切位置。 我已经记下了我认为最合适的功耗来源。 有人能否确认这些观察结果或告诉您是否认为不正确。