This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:用于 MSP430FR5969微控制器与 TMP117温度传感器通信的 I2C 示例代码

Guru**** 1137390 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP117, MSP430FR5969, SYSCONFIG, TMP007, BOOSTXL-BASSENSORS, MSP430F5528
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:TMP117SysConfigBOOSTXL-SENSORSBOOSTXL-BASSENSORSMSP430F5528

您好!

是否有任何用于 MSP430FR5969微控制器与 TMP117温度传感器通信的 I2C 示例代码。 我已经从 SysConfig 工具中下载了 tmp117.c、tmp117.h、mcu.c、mcu.h 和 main.c、但 mcu.c 文件必须针对 MSP430FR5969 I2C 外设进行修改。 任何示例代码都将非常有帮助、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SysConfig 工具不支持 MSP430、具体取决于 SysConfig 页面上列出的器件。 我建议从以下资源开始:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    感谢你的答复。  

    但可以为 MSP430 MCU 修改 mcu.c 文件。 是否可以使用 msp430fr59xx_eusci_i2c_standard_master.c 文件的函数(如上所述)并修改 mcu.c 文件以从传感器获取数据。  

    e2e.ti.com/.../8508.mcu.ce2e.ti.com/.../6763.mcu.he2e.ti.com/.../8764.main.ce2e.ti.com/.../5758.TMP117.ce2e.ti.com/.../6116.TMP117.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将从我提到的资源开始、而不是尝试修改 mcu.c 文件。 您在哪里找到了这些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我从 SynsConfig 工具下载了这些文件、请查看以下链接:

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/871962/ccs-tmp117-can-you-provide-tmp117-sensor-read-write-config-sample-code-by-i2c

    https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&module=/ti/sensors/tempsensor/TMP116

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/990448/faq-sysconfig-ascstudio-mcu-c-example-code-for-arduino-i2c?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=mcu.c#

    我已经介绍了您建议的资源、但我最感兴趣的是在我的项目中使用 MSP430FR5969 MCU、而不是 BOOSTXL-SENSORS BoosterPack。

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享链接。 如果未提供源代码、则很难知道在何处查找提到的文件。 我们的温度传感器团队负责这些 SysConfig 项目、因此我不熟悉它们。 我下载了几个文件、例如"mcu.c"、"main.c"、"tmp117.c"等。我认为您之前对从 I2C 代码示例向这些文件添加代码的评论是合理的。

    [引用 userid="489949" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor/3739715 #3739715"]我已经介绍了您建议的资源、但我最感兴趣的是在我的项目中使用 MSP430FR5969 MCU、而不是 BOOSTXL-SENSORS BoosterPack。

    请记住、BoosterPack 不包含 MCU、是可以插入 LaunchPad 的简单低成本传感器模块。 LaunchPad 将具有 MSP430FR5969等 MCU、BoosterPack 使您  无需跳线或试验板即可快速轻松地将 MCU 连接到其他传感器。  BOOSTXL-SENSORS BoosterPack 应包含一些代码示例、这些代码示例将为您的开发提供有价值的参考、即使 TMP 器件稍有不同。 我找到了较新 的 BOOSTXL-BASSENSORS BoosterPack、它具有 TMP117传感器、但代码示例都是基于 RTOS 的、我看不到任何适用于 MSP430 MCU 的示例。 因此、我将使用另一个 BoosterPack 中的示例作为参考。  例如、查看'i2c_driver.c'文件。 这似乎使用了 DriverLib、这可能会为您节省一些工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我用于在基于 MSP430F5528的 EVM 上测试 SysConfig 代码的 mcu.c。 我认为它不会与 FR 器件兼容、但您可以将它用作430 driverlib 的起点。

    /*
     *  Include Generic Header Files Here
     */
    #include <stdint.h>
    #include <stdbool.h>
    
    #include "mcu.h"
    #include "driverlib.h"
    
    unsigned char transmitLength = 0;
    unsigned char transmitCount = 0;
    unsigned char *transmitBuffer;
    unsigned char receiveCount = 0;
    unsigned char *receiveBuffer;
    
    /********* MCU SPECIFIC I2C CODE STARTS HERE**********/
    
    void mcu_i2cInit(uint8_t busId) {
    	//Stop WDT
    	WDT_A_hold(WDT_A_BASE);
    	//Set the internal pull-up resistors
    	//Ports 4.2 and 4.1 are SCL/SDA, respectively
    	GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(
    	GPIO_PORT_P4,
    	GPIO_PIN1 + GPIO_PIN2);
    
    	//Assign I2C pins to USCI_B1
    	GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(
    	GPIO_PORT_P4,
    	GPIO_PIN1 + GPIO_PIN2);
    
    	//Initialize Master
    	USCI_B_I2C_initMasterParam param = { 0 };
    	param.selectClockSource = USCI_B_I2C_CLOCKSOURCE_SMCLK;
    	param.i2cClk = UCS_getSMCLK();
    	param.dataRate = USCI_B_I2C_SET_DATA_RATE_100KBPS;
    	USCI_B_I2C_initMaster(USCI_B1_BASE, &param);
    
    	//Set Transmit mode
    	USCI_B_I2C_setMode(USCI_B1_BASE, USCI_B_I2C_TRANSMIT_MODE);
    
    	//Enable I2C Module to start operations
    	USCI_B_I2C_enable(USCI_B1_BASE);
    }
    
    int8_t mcu_i2cTransfer(uint8_t busId, uint8_t i2cAddr, uint8_t *dataToWrite, uint8_t writeLength, uint8_t *dataToRead, uint8_t readLength) {
    	USCI_B_I2C_setSlaveAddress(USCI_B1_BASE, i2cAddr);
    	if (writeLength) {
    		transmitBuffer = dataToWrite;
    		transmitLength = writeLength;
    		USCI_B_I2C_setMode(USCI_B1_BASE, USCI_B_I2C_TRANSMIT_MODE);
    		USCI_B_I2C_clearInterrupt(USCI_B1_BASE, USCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT);
    		USCI_B_I2C_enableInterrupt(USCI_B1_BASE, USCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT);
    		//Delay between each transaction
    //    __delay_cycles(50);
    		//Load TX byte counter
    		transmitCount = 1;
    		//Initiate start and send first character
    		USCI_B_I2C_masterSendMultiByteStart(USCI_B1_BASE, transmitBuffer[0]);
    		//Enter low power mode 0 with interrupts enabled.
    		__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
    		//__no_operation();
    	}
    	if (readLength) {
    		//Delay until transmission completes
    //    while(USCI_B_I2C_isBusBusy(USCI_B1_BASE))
    //    {
    //        ;
    //    }
    		USCI_B_I2C_setMode(USCI_B1_BASE, USCI_B_I2C_RECEIVE_MODE);
    		//Enable master Receive interrupt
    		USCI_B_I2C_enableInterrupt(USCI_B1_BASE, USCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT);
    		USCI_B_I2C_clearInterrupt(USCI_B1_BASE, USCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT);
    		receiveCount = readLength;
    		receiveBuffer = dataToRead;
    		if (receiveCount == 1) {
    //            USCI_B_I2C_disableInterrupt(USCI_B1_BASE,USCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT);
    //            USCI_B_I2C_clearInterrupt(USCI_B1_BASE,USCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT);
    //            USCI_B_I2C_masterReceiveSingleStart(USCI_B1_BASE);
    
    //            dataToRead[0] = USCI_B_I2C_masterReceiveMultiByteNext(USCI_B1_BASE);
    			//Set USCI in Receive mode
    			HWREG8(USCI_B1_BASE + OFS_UCBxCTL1) &= ~UCTR;
    
    			//Send start condition.
    			HWREG8(USCI_B1_BASE + OFS_UCBxCTL1) |= UCTXSTT;
    
    			//Poll for Start bit to complete
    			while (HWREG8(USCI_B1_BASE + OFS_UCBxCTL1) & UCTXSTT) {
    				;
    			}
    
    			//Send stop condition.
    			HWREG8(USCI_B1_BASE + OFS_UCBxCTL1) |= UCTXSTP;
    			__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
    		} else {
    			USCI_B_I2C_masterReceiveMultiByteStart(USCI_B1_BASE);
    			//Enter low power mode 0 with interrupts enabled.
    			__bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
    		}
    	}
    	return (0);
    }
    /********* MCU SPECIFIC I2C CODE ENDS HERE**********/
    
    /********* MCU SPECIFIC DELAY CODE ENDS HERE************/
    void mcu_msWait(unsigned long msWait) {
    	__delay_cycles(50);
    }
    /********* MCU SPECIFIC DELAY CODE ENDS HERE************/
    
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma vector = USCI_B1_VECTOR;
    __interrupt
    #elif defined(__GNUC__)
    __attribute__((interrupt(USCI_B1_VECTOR)))
    #endif
    void USCI_B1_ISR(void) {
    	switch (__even_in_range(UCB1IV, 12)) {
    	case USCI_I2C_UCTXIFG: {
    		//Check TX byte counter
    		if (transmitCount < transmitLength) {
    			//Initiate send of character from Master to Slave
    			USCI_B_I2C_masterSendMultiByteNext(USCI_B1_BASE, transmitBuffer[transmitCount]);
    
    			//Increment TX byte counter
    			transmitCount++;
    		} else {
    			//Initiate stop only
    			USCI_B_I2C_masterSendMultiByteStop(USCI_B1_BASE);
    
    			//Clear master interrupt status
    			USCI_B_I2C_clearInterrupt(USCI_B1_BASE,
    			USCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT);
    
    			//Exit LPM0 on interrupt return
    			__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);
    		}
    		break;
    	}
    	case USCI_I2C_UCRXIFG: {
    		//Decrement RX byte counter
    		receiveCount--;
    		if (receiveCount) {
    			if (receiveCount == 1) {
    				//Initiate end of reception -> Receive byte with NAK
    				*receiveBuffer++ = USCI_B_I2C_masterReceiveMultiByteNext(USCI_B1_BASE);
    				USCI_B_I2C_clearInterrupt(USCI_B1_BASE, USCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT);
    				__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);
    			} else {
    				//Keep receiving one byte at a time
    				*receiveBuffer++ = USCI_B_I2C_masterReceiveMultiByteNext(USCI_B1_BASE);
    			}
    		} else {
    			//Receive last byte
    			*receiveBuffer = USCI_B_I2C_masterReceiveMultiByteNext(USCI_B1_BASE);
    			USCI_B_I2C_disableInterrupt(USCI_B1_BASE, USCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT);
    			USCI_B_I2C_clearInterrupt(USCI_B1_BASE, USCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT);
    			__bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);
    		}
    		break;
    	}
    	}
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James 和 Ren 的帮助。  

    我 尝试 通过示波器分析 SCL 和 SDA 总线的波形。 当我运行 msp430fr59xx_eusci_i2c_standard_master.c 时、我会得到一个非常奇怪的波形  我已附加下图。 我将 LaunchPad 与 MSP430FR5969配合使用并连接到 TMP117 (从器件地址0*048)。 我使用了10K 上拉电阻器。  

    当我运行代码时、编译、加载和初始化成功进行、但在不同的位置停止并给出消息、例如  MSP430-Debug Call Stack。 如何解决此 问题。  

    在以下函数中也会出现相同的调试问题:

    堆栈大小:

    但是、如果我从资源浏览器中运行 eusci_b_i2c_ex2_masterRxSingle.c、我得到了以下波形、而没有任何调试问题、这些问题看起来是相同的。  

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您浏览 I2C Academy and Solutions to Common eUSCI and USCI Serial Communication Issues on MSP430 MCU (我之前链接过这些问题)。

    [引用 userid="489949" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor/3740991 #3740991"]我使用了10K 上拉电阻器[/quot]

    这有点高。 我建议将其降低至4.7K 或更低、尤其是在通信速度超过100kHz 且使用为 I2C 线路添加电容的跳线时。

    [引用 userid="489949" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor/3740991 #3740991"]当我运行 msp430fr59xx_eusci_i2c_standard_master.c.时、我会得到一个非常奇怪的波形。

    感谢您介绍您使用的示例。 此示例是寄存器级代码、I2C 时钟速度为100kHz。

    [引用 userid="489949" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor/3740991 #3740991"]当我运行代码时、编译、加载和初始化会成功执行、但会在不同位置停止并显示消息、例如  MSP430-Debug Call Stack。 如何解决此 问题。  [/报价]

    请记住、器件会在特定时间进入低功耗模式。 这并不是一个真正的问题。

    [引用 userid="489949" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor/3740991 #3740991"]但是、如果我从资源浏览器运行 eusci_b_i2c_ex2_masterRxSingle.c、我得到了以下波形、而没有任何调试问题、这些问题看起来完全相同。  [/报价]

    此示例是库级代码、I2C 时钟速度为400kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢你的答复。 我已经按照 MSP430 I2C Academy 文章中所述的 I2C 主设备示例"msp430fr243x_eusci_i2c_standard_master.c"进行了操作、并相应地修改了 TMP117的 msp430fr59xx_eusci_i2c_standard_master.c。 它们还将 SMCLK 设置为100kHz、但得到正确的波形。 我不知道我为什么会得到错误的波形。 要获得正确的波形、我需要做什么?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:  

    我将 delay 函数的值从 1600000更改为2000毫秒、现在得到以下波形:

    以下是修改后的代码:

    //******************************************************************************
    //   MSP430FR59xx Demo - eUSCI_B0, I2C Master multiple byte TX/RX
    //
    //   Description: I2C master communicates to I2C slave sending and receiving
    //   3 different messages of different length. I2C master will enter LPM0 mode
    //   while waiting for the messages to be sent/receiving using I2C interrupt.
    //   ACLK = NA, MCLK = SMCLK = DCO 16MHz.
    //
    //                                     /|\ /|\
    //                   MSP430FR5969      4.7k |
    //                 -----------------    |  4.7k
    //            /|\ |             P1.7|---+---|-- I2C Clock (UCB0SCL)
    //             |  |                 |       |
    //             ---|RST          P1.6|-------+-- I2C Data (UCB0SDA)
    //                |                 |
    //                |                 |
    //                |                 |
    //                |                 |
    //                |                 |
    //                |                 |
    //
    //   Nima Eskandari
    //   Texas Instruments Inc.
    //   April 2017
    //   Built with CCS V7.0
    //******************************************************************************
    
    #include <msp430.h> 
    #include <stdint.h>
    #include <stdbool.h>
    
    //******************************************************************************
    // Example Commands ************************************************************
    //******************************************************************************
    
    #define SLAVE_ADDR  0x48
    #define CONVERSION_READY  0x10
    
    #define TMP117_TEMP_REG  0x00
    #define TMP117_CONFIG_REG  0x01
    
    /* CMD_TYPE_X_SLAVE are example commands the master sends to the slave.
     * The slave will send example SlaveTypeX buffers in response.
     *
     * CMD_TYPE_X_MASTER are example commands the master sends to the slave.
     * The slave will initialize itself to receive MasterTypeX example buffers.
     * */
    
    #define CMD_TYPE_0_SLAVE      0
    #define CMD_TYPE_1_SLAVE      1
    #define CMD_TYPE_2_SLAVE      2
    
    #define CMD_TYPE_0_MASTER      3
    #define CMD_TYPE_1_MASTER      4
    #define CMD_TYPE_2_MASTER      5
    
    #define TYPE_0_LENGTH   1
    #define TYPE_1_LENGTH   2
    #define TYPE_2_LENGTH   6
    
    #define MAX_BUFFER_SIZE     20
    
    /* MasterTypeX are example buffers initialized in the master, they will be
     * sent by the master to the slave.
     * SlaveTypeX are example buffers initialized in the slave, they will be
     * sent by the slave to the master.
     * */
    
    uint8_t MasterType2 [TYPE_2_LENGTH] = {'F', '4', '1', '9', '2', 'B'};
    //uint8_t MasterType1 [TYPE_1_LENGTH] = { 8, 9};
    uint8_t MasterType1 [TYPE_1_LENGTH] = {0x02, 0x20};
    
    uint8_t MasterType0 [TYPE_0_LENGTH] = {11};
    
    
    uint8_t SlaveType2 [TYPE_2_LENGTH] = {0};
    uint8_t SlaveType1 [TYPE_1_LENGTH] = {0};
    uint8_t SlaveType0 [TYPE_0_LENGTH] = {0};
    
    //******************************************************************************
    // General I2C State Machine ***************************************************
    //******************************************************************************
    
    typedef enum I2C_ModeEnum{
        IDLE_MODE,
        NACK_MODE,
        TX_REG_ADDRESS_MODE,
        RX_REG_ADDRESS_MODE,
        TX_DATA_MODE,
        RX_DATA_MODE,
        SWITCH_TO_RX_MODE,
        SWITHC_TO_TX_MODE,
        TIMEOUT_MODE
    } I2C_Mode;
    
    
    /* Used to track the state of the software state machine*/
    I2C_Mode MasterMode = IDLE_MODE;
    
    /* The Register Address/Command to use*/
    uint8_t TransmitRegAddr = 0;
    
    /* ReceiveBuffer: Buffer used to receive data in the ISR
     * RXByteCtr: Number of bytes left to receive
     * ReceiveIndex: The index of the next byte to be received in ReceiveBuffer
     * TransmitBuffer: Buffer used to transmit data in the ISR
     * TXByteCtr: Number of bytes left to transfer
     * TransmitIndex: The index of the next byte to be transmitted in TransmitBuffer
     * */
    uint8_t ReceiveBuffer[MAX_BUFFER_SIZE] = {0};
    uint8_t RXByteCtr = 0;
    uint8_t ReceiveIndex = 0;
    uint8_t TransmitBuffer[MAX_BUFFER_SIZE] = {0};
    uint8_t TXByteCtr = 0;
    uint8_t TransmitIndex = 0;
    
    
    
    /* I2C Write and Read Functions */
    
    /* For slave device with dev_addr, writes the data specified in *reg_data
     *
     * dev_addr: The slave device address.
     *           Example: SLAVE_ADDR
     * reg_addr: The register or command to send to the slave.
     *           Example: CMD_TYPE_0_MASTER
     * *reg_data: The buffer to write
     *           Example: MasterType0
     * count: The length of *reg_data
     *           Example: TYPE_0_LENGTH
     *  */
    I2C_Mode I2C_Master_WriteReg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *reg_data, uint8_t count);
    
    /* For slave device with dev_addr, read the data specified in slaves reg_addr.
     * The received data is available in ReceiveBuffer
     *
     * dev_addr: The slave device address.
     *           Example: SLAVE_ADDR
     * reg_addr: The register or command to send to the slave.
     *           Example: CMD_TYPE_0_SLAVE
     * count: The length of data to read
     *           Example: TYPE_0_LENGTH
     *  */
    I2C_Mode I2C_Master_ReadReg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t count);
    void CopyArray(uint8_t *source, uint8_t *dest, uint8_t count);
    
    
    I2C_Mode I2C_Master_ReadReg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t count)
    {
        /* Initialize state machine */
        MasterMode = TX_REG_ADDRESS_MODE;
        TransmitRegAddr = reg_addr;
        RXByteCtr = count;
        TXByteCtr = 0;
        ReceiveIndex = 0;
        TransmitIndex = 0;
    
        /* Initialize slave address and interrupts */
        UCB0I2CSA = dev_addr;
        UCB0IFG &= ~(UCTXIFG + UCRXIFG);       // Clear any pending interrupts
        UCB0IE &= ~UCRXIE;                       // Disable RX interrupt
        UCB0IE |= UCTXIE;                        // Enable TX interrupt
    
        UCB0CTLW0 |= UCTR + UCTXSTT;             // I2C TX, start condition
        __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);              // Enter LPM0 w/ interrupts
    
        return MasterMode;
    
    }
    
    
    I2C_Mode I2C_Master_WriteReg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *reg_data, uint8_t count)
    {
        /* Initialize state machine */
        MasterMode = TX_REG_ADDRESS_MODE;
        TransmitRegAddr = reg_addr;
    
        //Copy register data to TransmitBuffer
        CopyArray(reg_data, TransmitBuffer, count);
    
        TXByteCtr = count;
        RXByteCtr = 0;
        ReceiveIndex = 0;
        TransmitIndex = 0;
    
        /* Initialize slave address and interrupts */
        UCB0I2CSA = dev_addr;
        UCB0IFG &= ~(UCTXIFG + UCRXIFG);       // Clear any pending interrupts
        UCB0IE &= ~UCRXIE;                       // Disable RX interrupt
        UCB0IE |= UCTXIE;                        // Enable TX interrupt
    
        UCB0CTLW0 |= UCTR + UCTXSTT;             // I2C TX, start condition
        __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);              // Enter LPM0 w/ interrupts
    
        return MasterMode;
    }
    
    void CopyArray(uint8_t *source, uint8_t *dest, uint8_t count)
    {
        uint8_t copyIndex = 0;
        for (copyIndex = 0; copyIndex < count; copyIndex++)
        {
            dest[copyIndex] = source[copyIndex];
        }
    }
    
    
    //******************************************************************************
    // Device Initialization *******************************************************
    //******************************************************************************
    
    
    void initGPIO()
    {
        // Configure GPIO
        P1OUT &= ~BIT0;                           // Clear P1.0 output latch
        P1DIR |= BIT0;                            // For LED
        P1SEL1 |= BIT6 | BIT7;                    // I2C pins
        // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
        // previously configured port settings
        PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
    }
    
    void initClockTo16MHz()
    {
        // Configure one FRAM waitstate as required by the device datasheet for MCLK
        // operation beyond 8MHz _before_ configuring the clock system.
        FRCTL0 = FRCTLPW | NWAITS_1;
    
        // Clock System Setup
        CSCTL0_H = CSKEY >> 8;                    // Unlock CS registers
        CSCTL1 = DCORSEL | DCOFSEL_4;             // Set DCO to 16MHz
        CSCTL2 = SELA__VLOCLK | SELS__DCOCLK | SELM__DCOCLK;
        CSCTL3 = DIVA__1 | DIVS__1 | DIVM__1;     // Set all dividers
    
        CSCTL0_H = 0;                             // Lock CS registerss
    }
    
    void initI2C()
    {
        UCB0CTLW0 = UCSWRST;                      // Enable SW reset
        UCB0CTLW0 |= UCMODE_3 | UCMST | UCSSEL__SMCLK | UCSYNC; // I2C master mode, SMCLK
        UCB0BRW = 160;                            // fSCL = SMCLK/160 = ~100kHz
        UCB0I2CSA = SLAVE_ADDR;                   // Slave Address
        UCB0CTLW0 &= ~UCSWRST;                    // Clear SW reset, resume operation
        UCB0IE |= UCNACKIE;
    }
    
    
    //******************************************************************************
    // Main ************************************************************************
    // Send and receive three messages containing the example commands *************
    //******************************************************************************
    
    int main(void) {
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;	// Stop watchdog timer
        initClockTo16MHz();
        initGPIO();
        initI2C();
    
        //I2C_Master_WriteReg(SLAVE_ADDR, CMD_TYPE_0_MASTER, MasterType0, TYPE_0_LENGTH);
        I2C_Master_WriteReg(SLAVE_ADDR, 0x01, MasterType1, TYPE_1_LENGTH);
        while(1)
        {
            _delay_cycles(2000);
    
            I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, 0x00, TYPE_1_LENGTH);
            CopyArray(ReceiveBuffer, SlaveType1, TYPE_1_LENGTH);
    
            if(ReceiveBuffer[1] & CONVERSION_READY)
            {
                I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, 0x00, TYPE_1_LENGTH);
                CopyArray(ReceiveBuffer, SlaveType1, TYPE_1_LENGTH);
    
                _no_operation();
            }
       }
    
        //I2C_Master_WriteReg(SLAVE_ADDR, CMD_TYPE_2_MASTER, MasterType2, TYPE_2_LENGTH);
    
        ///I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, CMD_TYPE_0_SLAVE, TYPE_0_LENGTH);
        //CopyArray(ReceiveBuffer, SlaveType0, TYPE_0_LENGTH);
    
        //I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, 0x00, TYPE_1_LENGTH);
        //CopyArray(ReceiveBuffer, SlaveType1, TYPE_1_LENGTH);
    
       //I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, CMD_TYPE_2_SLAVE, TYPE_2_LENGTH);
       // CopyArray(ReceiveBuffer, SlaveType2, TYPE_2_LENGTH);
    
       // __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
    	//return 0;
    }
    
    
    //******************************************************************************
    // I2C Interrupt ***************************************************************
    //******************************************************************************
    
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma vector = USCI_B0_VECTOR
    __interrupt void USCI_B0_ISR(void)
    #elif defined(__GNUC__)
    void __attribute__ ((interrupt(USCI_B0_VECTOR))) USCI_B0_ISR (void)
    #else
    #error Compiler not supported!
    #endif
    {
      //Must read from UCB0RXBUF
      uint8_t rx_val = 0;
      switch(__even_in_range(UCB0IV, USCI_I2C_UCBIT9IFG))
      {
        case USCI_NONE:          break;         // Vector 0: No interrupts
        case USCI_I2C_UCALIFG:   break;         // Vector 2: ALIFG
        case USCI_I2C_UCNACKIFG:                // Vector 4: NACKIFG
          break;
        case USCI_I2C_UCSTTIFG:  break;         // Vector 6: STTIFG
        case USCI_I2C_UCSTPIFG:  break;         // Vector 8: STPIFG
        case USCI_I2C_UCRXIFG3:  break;         // Vector 10: RXIFG3
        case USCI_I2C_UCTXIFG3:  break;         // Vector 12: TXIFG3
        case USCI_I2C_UCRXIFG2:  break;         // Vector 14: RXIFG2
        case USCI_I2C_UCTXIFG2:  break;         // Vector 16: TXIFG2
        case USCI_I2C_UCRXIFG1:  break;         // Vector 18: RXIFG1
        case USCI_I2C_UCTXIFG1:  break;         // Vector 20: TXIFG1
        case USCI_I2C_UCRXIFG0:                 // Vector 22: RXIFG0
            rx_val = UCB0RXBUF;
            if (RXByteCtr)
            {
              ReceiveBuffer[ReceiveIndex++] = rx_val;
              RXByteCtr--;
            }
    
            if (RXByteCtr == 1)
            {
              UCB0CTLW0 |= UCTXSTP;
            }
            else if (RXByteCtr == 0)
            {
              UCB0IE &= ~UCRXIE;
              MasterMode = IDLE_MODE;
              __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);      // Exit LPM0
            }
            break;
        case USCI_I2C_UCTXIFG0:                 // Vector 24: TXIFG0
            switch (MasterMode)
            {
              case TX_REG_ADDRESS_MODE:
                  UCB0TXBUF = TransmitRegAddr;
                  if (RXByteCtr)
                      MasterMode = SWITCH_TO_RX_MODE;   // Need to start receiving now
                  else
                      MasterMode = TX_DATA_MODE;        // Continue to transmision with the data in Transmit Buffer
                  break;
    
              case SWITCH_TO_RX_MODE:
                  UCB0IE |= UCRXIE;              // Enable RX interrupt
                  UCB0IE &= ~UCTXIE;             // Disable TX interrupt
                  UCB0CTLW0 &= ~UCTR;            // Switch to receiver
                  MasterMode = RX_DATA_MODE;    // State state is to receive data
                  UCB0CTLW0 |= UCTXSTT;          // Send repeated start
                  if (RXByteCtr == 1)
                  {
                      //Must send stop since this is the N-1 byte
                      while((UCB0CTLW0 & UCTXSTT));
                      UCB0CTLW0 |= UCTXSTP;      // Send stop condition
                  }
                  break;
    
              case TX_DATA_MODE:
                  if (TXByteCtr)
                  {
                      UCB0TXBUF = TransmitBuffer[TransmitIndex++];
                      TXByteCtr--;
                  }
                  else
                  {
                      //Done with transmission
                      UCB0CTLW0 |= UCTXSTP;     // Send stop condition
                      MasterMode = IDLE_MODE;
                      UCB0IE &= ~UCTXIE;                       // disable TX interrupt
                      __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);      // Exit LPM0
                  }
                  break;
    
              default:
                  __no_operation();
                  break;
            }
            break;
        default: break;
      }
    }

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、  

    我已尝试修改您的 MSP430FR5969 MCU 代码。 但是、我无法从传感器获取任何数据。 我正在尝试读取 TM117温度传感器、该传感器具有以下规格。

    TMP117传感器地址= 0x48                                                                                          温度寄存器=  0x00
    配置寄存器=  0x01                                                                                            TMP117分辨率0.0078125f  

    我不知道如何正确修改代码中的读取函数以从传感器获取数据。  请根据 TM117传感器规格帮助修改写入和读取函数。

    这是修改后的代码。

    #include <msp430.h>
    #include "driverlib.h"
    #include <stdint.h>
    #include <stdbool.h>
    
    #include "mcu.h"
    
    unsigned char transmitLength = 0;
    unsigned char transmitCount = 0;
    unsigned char *transmitBuffer;
    unsigned char receiveCount = 0;
    unsigned char *receiveBuffer;
    
    
    #define SLAVE_ADDR  0x48        // sensor address 
    
    #define TMP117_TEMP_REG  0x00   //temperature register
    #define TMP117_CONFIG_REG  0x01  //Configuration registry
    
    #define TMP117_RESOLUTION 0.0078125f // sensor resolution 
    
    void mcu_i2cInit(uint8_t busId) {
    
        //Stop WDT
        WDT_A_hold(WDT_A_BASE);
    
        //Set the internal pull-up resistors
        //Ports 4.2 and 4.1 are SCL/SDA, respectively
        //GPIO_setAsInputPinWithPullUpResistor(GPIO_PORT_P4,
        //GPIO_PIN1 + GPIO_PIN2);
    
        //Assign I2C pins to USCI_B1
        //GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionOutputPin(
        //GPIO_PORT_P4,
        //GPIO_PIN1 + GPIO_PIN2);
    
        GPIO_setAsPeripheralModuleFunctionInputPin(
                GPIO_PORT_P1,
                GPIO_PIN6 + GPIO_PIN7,
                GPIO_SECONDARY_MODULE_FUNCTION
            );
        PMM_unlockLPM5();
    
            //Initialize Master
            EUSCI_B_I2C_initMasterParam param = {0};
            param.selectClockSource = EUSCI_B_I2C_CLOCKSOURCE_SMCLK;
            param.i2cClk = CS_getSMCLK();
            param.dataRate = EUSCI_B_I2C_SET_DATA_RATE_100KBPS;
            EUSCI_B_I2C_initMaster(EUSCI_B0_BASE, &param);
    
            //Set Transmit mode
            EUSCI_B_I2C_setMode(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_MODE);
    
            //Enable I2C Module to start operations
            EUSCI_B_I2C_enable(EUSCI_B0_BASE);
        }
    
        int8_t mcu_i2cTransfer(uint8_t busId, uint8_t i2cAddr, uint8_t *dataToWrite, uint8_t writeLength, uint8_t *dataToRead, uint8_t readLength) {
            EUSCI_B_I2C_setSlaveAddress(EUSCI_B0_BASE, i2cAddr);
            if (writeLength) {
                transmitBuffer = dataToWrite;
                transmitLength = writeLength;
                EUSCI_B_I2C_setMode(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_MODE);
                EUSCI_B_I2C_clearInterrupt(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT0);
                EUSCI_B_I2C_enableInterrupt(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT0);
                //Delay between each transaction
            __delay_cycles(50);
                //Load TX byte counter
                transmitCount = 1;
                //Initiate start and send first character
                EUSCI_B_I2C_masterSendMultiByteStart(EUSCI_B0_BASE, transmitBuffer[0]);
                //Enter low power mode 0 with interrupts enabled.
                __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
                //__no_operation();
            }
            if (readLength) {
                //Delay until transmission completes
        //    while(USCI_B_I2C_isBusBusy(EUSCI_B0_BASE))
        //    {
        //        ;
        //    }
                EUSCI_B_I2C_setMode(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_RECEIVE_MODE);
                //Enable master Receive interrupt
                EUSCI_B_I2C_enableInterrupt(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT0);
                EUSCI_B_I2C_clearInterrupt(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT0);
                receiveCount = readLength;
                receiveBuffer = dataToRead;
    
                if (receiveCount == 1) {
    
                   EUSCI_B_I2C_disableInterrupt(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT0);
                   EUSCI_B_I2C_clearInterrupt(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT0);
                   EUSCI_B_I2C_masterReceiveStart(EUSCI_B0_BASE);
    
    
    
                    //dataToRead[0] = EUSCI_B_I2C_masterReceiveMultiByteNext(EUSCI_B0_BASE);
                    //Set USCI in Receive mode
                    HWREG16(EUSCI_B0_BASE + OFS_UCBxCTLW0) &= ~UCTR;
    
                    //Send start condition.
                    HWREG16(EUSCI_B0_BASE + OFS_UCBxCTLW0) |= UCTXSTT;
    
                    //Poll for Start bit to complete
                    while (HWREG16(EUSCI_B0_BASE + OFS_UCBxCTLW0) & UCTXSTT) {
                        ;
                    }
    
                    //Send stop condition.
                    HWREG16(EUSCI_B0_BASE + OFS_UCBxCTLW0) |= UCTXSTP;
                    __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
                }
                else {
                    EUSCI_B_I2C_masterReceiveStart(EUSCI_B0_BASE);
                    //Enter low power mode 0 with interrupts enabled.
                    __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
                }
            }
            return (0);
        }
    
    
        /********* MCU SPECIFIC I2C CODE ENDS HERE**********/
    
        /********* MCU SPECIFIC DELAY CODE ENDS HERE************/
        void mcu_msWait(unsigned long msWait) {
            __delay_cycles(50);
        }
        /********* MCU SPECIFIC DELAY CODE ENDS HERE************/
    
    
    
    
        #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
        #pragma vector = USCI_B0_VECTOR;
        __interrupt
        #elif defined(__GNUC__)
        __attribute__((interrupt(USCI_B0_VECTOR)))
        #endif
        void USCI_B1_ISR(void) {
            switch (__even_in_range(UCB0IV, 12)) {
            case USCI_I2C_UCTXIFG0: {
                //Check TX byte counter
                if (transmitCount < transmitLength) {
                    //Initiate send of character from Master to Slave
                    EUSCI_B_I2C_masterSendMultiByteNext(EUSCI_B0_BASE, transmitBuffer[transmitCount]);
    
                    //Increment TX byte counter
                    transmitCount++;
                } else {
                    //Initiate stop only
                    EUSCI_B_I2C_masterSendMultiByteStop(EUSCI_B0_BASE);
    
                    //Clear master interrupt status
                    EUSCI_B_I2C_clearInterrupt(EUSCI_B0_BASE,
                    EUSCI_B_I2C_TRANSMIT_INTERRUPT0);
    
                    //Exit LPM0 on interrupt return
                    __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);
                }
                break;
            }
            case USCI_I2C_UCRXIFG0: {
                //Decrement RX byte counter
                receiveCount--;
                if (receiveCount) {
                    if (receiveCount == 1) {
                        //Initiate end of reception -> Receive byte with NAK
                        *receiveBuffer++ = EUSCI_B_I2C_masterReceiveMultiByteNext(EUSCI_B0_BASE);
                        EUSCI_B_I2C_clearInterrupt(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT0);
                        __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);
                    } else {
                        //Keep receiving one byte at a time
                        *receiveBuffer++ = EUSCI_B_I2C_masterReceiveMultiByteNext(EUSCI_B0_BASE);
                    }
                } else {
                    //Receive last byte
                    *receiveBuffer = EUSCI_B_I2C_masterReceiveMultiByteNext(EUSCI_B0_BASE);
                    EUSCI_B_I2C_disableInterrupt(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT0);
                    EUSCI_B_I2C_clearInterrupt(EUSCI_B0_BASE, EUSCI_B_I2C_RECEIVE_INTERRUPT0);
                    __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits);
                }
                break;
            }
            }
        }
    

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="489949" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor/3746816 #3746816">我已经尝试修改您的 MSP430FR5969 MCU 代码。 但是、我无法从传感器获取任何数据。 我正在尝试读取 TM117温度传感器、它具有以下规格。[/quot]

    您是否参考了 TMP117数据表中提供的写入和读取时序图?   数据表中的第7.5.3.1.3节"写入和读取操作"也应该有所帮助。 您的命令与这些命令相比如何? TMP117是发送 ACK 还是 NACK? 通信在哪里停止正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢你的答复。

    我尝试使用 I2C 函数来修改 mcu.c 文件、以便可以使用 TM117.h 库读取温度值。 建议的代码 REN 与 msp430fr59xx_eusci_i2c_standard_master.c 稍有不同

    [引用 userid="216616" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor/3747319 #3747319"]您是否引用了 TMP117数据表中提供的写入和读取时序图?

    没错。 我不确定如何正确修改 REN 建议的 mcu.c 文件中的写入和读取命令。 我在  msp430fr59xx_eusci_i2c_standard_master.c 中使用了以下读取和写入函数来读取 TM117温度寄存器、该寄存器工作正常。  

    int main(void) {
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;	// Stop watchdog timer
        initClockTo16MHz();
        initGPIO();
        initI2C();
    
        //I2C_Master_WriteReg(SLAVE_ADDR, CMD_TYPE_0_MASTER, MasterType0, TYPE_0_LENGTH);
        I2C_Master_WriteReg(SLAVE_ADDR, 0x01, MasterType1, TYPE_1_LENGTH);
        while(1)
        {
    
           _delay_cycles(500000);
           // _delay_cycles(1600);
    
            I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, 0x00, TYPE_1_LENGTH);
            CopyArray(ReceiveBuffer, SlaveType1, TYPE_1_LENGTH);
    
            if(ReceiveBuffer[1] & CONVERSION_READY)
            {
                I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, 0x00, TYPE_1_LENGTH);
                CopyArray(ReceiveBuffer, SlaveType1, TYPE_1_LENGTH);
                _no_operation();
            }
    
       }

    [引用 userid="216616" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor/3747319 #3747319"] TMP117是发送 ACK 还是 NACK?

    这就是我得到的结果:

    [引用 userid="216616" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor/3747319 #3747319"]通信在哪里停止正常工作?

    当我暂停调试时、代码卡在 EUSCI_B_I2C 文件中、如下所示、因此它永远不会完成执行。 只需明确四个文件:(1) main.c、(ii) mcu.c、(iii) mcu.h (iv) tmp117.c 和(v) tmp117.h

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="489949" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor/3748651 #3748651"]没错。 我不确定如何正确修改 REN 建议的 mcu.c 文件中的写入和读取命令。 我在  msp430fr59xx_eusci_i2c_standard_master.c 中使用了以下读取和写入函数来读取 TM117温度寄存器、该寄存器工作正常。  [/报价]

    您可能需要重新组织一些写入和读取函数来实现这一点。 例如、TMP117传感器的"读取"命令可能仍需要在读取数据之前进行写入。

    [引用 userid="489949" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor/3748651 #3748651"]当我暂停调试时、代码卡在 EUSCI_B_I2C 文件中、如下所示、因此从未完成执行。

    这可能是因为您使用的是最初用于 F5xx 器件的代码、而您使用的是 FR59xx 器件。 您可能需要通读  从 MSP430F5xx 和 MSP430F6xx 系列迁移到 MSP430FR58xx/FR59xx/68xx/69xx 系列 》应用手册的"增强型通用串行通信接口"部分。 此外、我还将查看 FR59xx 用户指南、详细了解在禁用中断并发送启动条件后为什么 TXIFG 未被置位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    但愿你一切顺利。 我正在尝试使用  UART 接口在外部终端(我使用了 PuTTY)上打印字符串。 我已经修改 了 msp430fr59xx_euscia0_UART_03.c 来传输整数、如56。 我希望可以使用 UART 接口在终端上打印温度值。

    这是 msp430fr59xx_euscia0_UART_03.c 的修改代码:

    /* --COPYRIGHT--,BSD_EX
     * Copyright (c) 2012, Texas Instruments Incorporated
     * All rights reserved.
     *
     * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     * modification, are permitted provided that the following conditions
     * are met:
     *
     * *  Redistributions of source code must retain the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     *
     * *  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     *
     * *  Neither the name of Texas Instruments Incorporated nor the names of
     *    its contributors may be used to endorse or promote products derived
     *    from this software without specific prior written permission.
     *
     * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS"
     * AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR
     * CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
     * EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
     * PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
     * OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
     * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
     * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
     * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     *
     *******************************************************************************
     *
     *                       MSP430 CODE EXAMPLE DISCLAIMER
     *
     * MSP430 code examples are self-contained low-level programs that typically
     * demonstrate a single peripheral function or device feature in a highly
     * concise manner. For this the code may rely on the device's power-on default
     * register values and settings such as the clock configuration and care must
     * be taken when combining code from several examples to avoid potential side
     * effects. Also see www.ti.com/grace for a GUI- and www.ti.com/msp430ware
     * for an API functional library-approach to peripheral configuration.
     *
     * --/COPYRIGHT--*/
    //******************************************************************************
    //  MSP430FR59xx Demo - USCI_A0 External Loopback test @ 115200 baud
    //
    //  Description: This demo connects TX to RX of the MSP430 UART
    //  The example code shows proper initialization of registers
    //  and interrupts to receive and transmit data. If data is incorrect P1.0 LED is
    //  turned ON.
    //  ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = BRCLK = default DCO = 1MHz
    //
    //
    //                MSP430FR5969
    //             -----------------
    //       RST -|     P2.0/UCA0TXD|----|
    //            |                 |    |
    //           -|                 |    |
    //            |     P2.1/UCA0RXD|----|
    //            |                 |
    //            |             P1.0|---> LED
    //
    //   P. Thanigai
    //   Texas Instruments Inc.
    //   August 2012
    //   Built with CCS V4 and IAR Embedded Workbench Version: 5.5
    //******************************************************************************
    #include <msp430.h>
    #include <string.h>
    #include <ctype.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    
    //volatile unsigned char RXData = 0;
    //volatile unsigned char TXData = 1;
    
       char RXbuffer[32];
       const unsigned char maxRXbytes = sizeof(RXbuffer);
       unsigned char RXbytes = 0;
    
       const char message[] = "ok\n";
       const unsigned char messageLength = sizeof(message);
       unsigned char TXbytes = 0;
    
       const char firstquestion[] = "Hello World\n ";
       unsigned int i=0;
    
       int temp = 56;
       char stringTemp[80];
       unsigned int len;
    
    int main(void)
    {
      WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                 // Stop watchdog
    
      // Configure GPIO
      P1OUT &= ~BIT0;                           // Clear P1.0 output latch
      P1DIR |= BIT0;                            // For LED on P1.0
      P2SEL1 |= BIT0 | BIT1;                    // USCI_A0 UART operation
      P2SEL0 &= ~(BIT0 | BIT1);
    
      // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
      // previously configured port settings
      PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
    
      // Configure USCI_A0 for UART mode
      UCA0CTLW0 = UCSWRST;                      // Put eUSCI in reset
      UCA0CTL1 |= UCSSEL__SMCLK;                // CLK = SMCLK
      UCA0BR0 = 8;                              // 1000000/115200 = 8.68
      UCA0MCTLW = 0xD600;                       // 1000000/115200 - INT(1000000/115200)=0.68
                                                // UCBRSx value = 0xD6 (See UG)
      UCA0BR1 = 0;
      UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // release from reset
      //UCA0IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A0 RX interrupt
    
     
    
    
      while (1)
      {
       // while(!(UCA0IFG & UCTXIFG));
        //UCA0TXBUF = TXData;                     // Load data onto buffer
    
       //UCA0TXBUF = message[TXbytes];
    
        // If last byte sent, disable the interrupt
       //if(TXbytes == messageLength)
       // {
           // UCA0IE &= ~UCTXIE;
           // TXbytes = 0;
       // }
    
          //for(i=0; i<strlen(firstquestion); i++)   //loops through first question elements and outputs
          // {
              // while (!(UCA0IFG & UCTXIFG));          //waits for character
               //UCA0TXBUF = firstquestion[i];         //sets character to for element of first question
    
          // }
    
         sprintf(stringTemp, "%d\n", temp);
    
          len = strlen(stringTemp);
    
          for(i=0; i<len; i++){
                while(!(UCA0IFG&UCTXIFG));
                UCA0TXBUF = stringTemp[i];
                }
    
        __bis_SR_register(LPM0_bits | GIE);     // Enter LPM0, interrupts enabled
    
      }
    }
    
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma vector=USCI_A0_VECTOR
    __interrupt void USCI_A0_ISR(void)
    #elif defined(__GNUC__)
    void __attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR))) USCI_A0_ISR (void)
    #else
    #error Compiler not supported!
    #endif
    {
      switch(__even_in_range(UCA0IV,USCI_UART_UCTXCPTIFG))
      {
        case USCI_NONE: break;
        case USCI_UART_UCRXIFG:
          //RXData = UCA0RXBUF;                   // Read buffer
          //if(RXData != TXData)                  // Check value
         // {
           // P1OUT |= BIT0;                      // If incorrect turn on P1.0
             // while(1);                         // Trap CPU
         // }
         // TXData++;                             // increment data byte
         // __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit LPM0 on reti
          break;
        case USCI_UART_UCTXIFG: break;
        case USCI_UART_UCSTTIFG: break;
        case USCI_UART_UCTXCPTIFG: break;
      }
    }

    这就是我得到的结果:

    此示例代码仅适用于发送消息或整数、但不适用于浮点数字。  我在 sprintf 函数中使用了%f 而不是%d、并且还定义了浮点温度= 56.0123 、但我遇到了错误。 我想知道如何打印浮动号码? 例如56.0123。  

    sprintf(stringTemp, "%d\n", temp);

    我还尝试合并这两个代码。 我在 msp430fr59xx_eusci_i2c_standard_master.c 中定义了一个名为"int UART()"的新函数、并从   msp430fr59xx_euscia0_UART_03.c 复制所有代码并粘贴到  "int UART()函数中。  然后 、我调用  了 msp430fr59xx_eusci_i2c_standard_master.c 主循环中的"int UART()"函数 这是组合代码:

    //******************************************************************************
    //   MSP430FR59xx Demo - eUSCI_B0, I2C Master multiple byte TX/RX
    //
    //   Description: I2C master communicates to I2C slave sending and receiving
    //   3 different messages of different length. I2C master will enter LPM0 mode
    //   while waiting for the messages to be sent/receiving using I2C interrupt.
    //   ACLK = NA, MCLK = SMCLK = DCO 16MHz.
    //
    //                                     /|\ /|\
    //                   MSP430FR5969      4.7k |
    //                 -----------------    |  4.7k
    //            /|\ |             P1.7|---+---|-- I2C Clock (UCB0SCL)
    //             |  |                 |       |
    //             ---|RST          P1.6|-------+-- I2C Data (UCB0SDA)
    //                |                 |
    //                |                 |
    //                |                 |
    //                |                 |
    //                |                 |
    //                |                 |
    //
    //   Nima Eskandari
    //   Texas Instruments Inc.
    //   April 2017
    //   Built with CCS V7.0
    //******************************************************************************
    
    #include <stdio.h>
    #include <msp430.h> 
    #include <stdint.h>
    #include <stdbool.h>
    
    #include <string.h>
    #include <ctype.h>
    #include <stdlib.h>
    
    //******************************************************************************
    // Example Commands ************************************************************
    //******************************************************************************
    
    #define SLAVE_ADDR  0x48
    #define CONVERSION_READY  0x10
    
    #define TMP117_TEMP_REG  0x00
    #define TMP117_CONFIG_REG  0x01
    
    #define TMP117_RESOLUTION 0.0078125f
    
    /* CMD_TYPE_X_SLAVE are example commands the master sends to the slave.
     * The slave will send example SlaveTypeX buffers in response.
     *
     * CMD_TYPE_X_MASTER are example commands the master sends to the slave.
     * The slave will initialize itself to receive MasterTypeX example buffers.
     * */
    
    #define CMD_TYPE_0_SLAVE      0
    #define CMD_TYPE_1_SLAVE      1
    #define CMD_TYPE_2_SLAVE      2
    
    #define CMD_TYPE_0_MASTER      3
    #define CMD_TYPE_1_MASTER      4
    #define CMD_TYPE_2_MASTER      5
    
    #define TYPE_0_LENGTH   1
    #define TYPE_1_LENGTH   2
    #define TYPE_2_LENGTH   6
    
    #define MAX_BUFFER_SIZE     20
    
    /* MasterTypeX are example buffers initialized in the master, they will be
     * sent by the master to the slave.
     * SlaveTypeX are example buffers initialized in the slave, they will be
     * sent by the slave to the master.
     * */
    
    uint8_t MasterType2 [TYPE_2_LENGTH] = {'F', '4', '1', '9', '2', 'B'};
    //uint8_t MasterType1 [TYPE_1_LENGTH] = { 8, 9};
    uint8_t MasterType1 [TYPE_1_LENGTH] = {0x02, 0x20};
    
    uint8_t MasterType0 [TYPE_0_LENGTH] = {11};
    
    
    uint8_t SlaveType2 [TYPE_2_LENGTH] = {0};
    uint8_t SlaveType1 [TYPE_1_LENGTH] = {0};
    uint8_t SlaveType0 [TYPE_0_LENGTH] = {0};
    
       char RXbuffer[32];
       const unsigned char maxRXbytes = sizeof(RXbuffer);
       unsigned char RXbytes = 0;
    
       const char message[] = "ok\n";
       const unsigned char messageLength = sizeof(message);
       unsigned char TXbytes = 0;
    
       const char firstquestion[] = "Hello World\n ";
       unsigned int i=0;
    
       int temp = 56;
       char stringTemp[80];
       unsigned int len;
    
    //******************************************************************************
    // General I2C State Machine ***************************************************
    //******************************************************************************
    
    typedef enum I2C_ModeEnum{
        IDLE_MODE,
        NACK_MODE,
        TX_REG_ADDRESS_MODE,
        RX_REG_ADDRESS_MODE,
        TX_DATA_MODE,
        RX_DATA_MODE,
        SWITCH_TO_RX_MODE,
        SWITHC_TO_TX_MODE,
        TIMEOUT_MODE
    } I2C_Mode;
    
    
    /* Used to track the state of the software state machine*/
    I2C_Mode MasterMode = IDLE_MODE;
    
    /* The Register Address/Command to use*/
    uint8_t TransmitRegAddr = 0;
    
    /* ReceiveBuffer: Buffer used to receive data in the ISR
     * RXByteCtr: Number of bytes left to receive
     * ReceiveIndex: The index of the next byte to be received in ReceiveBuffer
     * TransmitBuffer: Buffer used to transmit data in the ISR
     * TXByteCtr: Number of bytes left to transfer
     * TransmitIndex: The index of the next byte to be transmitted in TransmitBuffer
     * */
    uint8_t ReceiveBuffer[MAX_BUFFER_SIZE] = {0};
    uint8_t RXByteCtr = 0;
    uint8_t ReceiveIndex = 0;
    uint8_t TransmitBuffer[MAX_BUFFER_SIZE] = {0};
    uint8_t TXByteCtr = 0;
    uint8_t TransmitIndex = 0;
    
    
    /* I2C Write and Read Functions */
    
    /* For slave device with dev_addr, writes the data specified in *reg_data
     *
     * dev_addr: The slave device address.
     *           Example: SLAVE_ADDR
     * reg_addr: The register or command to send to the slave.
     *           Example: CMD_TYPE_0_MASTER
     * *reg_data: The buffer to write
     *           Example: MasterType0
     * count: The length of *reg_data
     *           Example: TYPE_0_LENGTH
     *  */
    I2C_Mode I2C_Master_WriteReg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *reg_data, uint8_t count);
    
    /* For slave device with dev_addr, read the data specified in slaves reg_addr.
     * The received data is available in ReceiveBuffer
     *
     * dev_addr: The slave device address.
     *           Example: SLAVE_ADDR
     * reg_addr: The register or command to send to the slave.
     *           Example: CMD_TYPE_0_SLAVE
     * count: The length of data to read
     *           Example: TYPE_0_LENGTH
     *  */
    I2C_Mode I2C_Master_ReadReg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t count);
    void CopyArray(uint8_t *source, uint8_t *dest, uint8_t count);
    
    
    I2C_Mode I2C_Master_ReadReg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t count)
    {
        /* Initialize state machine */
        MasterMode = TX_REG_ADDRESS_MODE;
        TransmitRegAddr = reg_addr;
        RXByteCtr = count;
        TXByteCtr = 0;
        ReceiveIndex = 0;
        TransmitIndex = 0;
    
        /* Initialize slave address and interrupts */
        UCB0I2CSA = dev_addr;
        UCB0IFG &= ~(UCTXIFG + UCRXIFG);       // Clear any pending interrupts
        UCB0IE &= ~UCRXIE;                       // Disable RX interrupt
        UCB0IE |= UCTXIE;                        // Enable TX interrupt
    
        UCB0CTLW0 |= UCTR + UCTXSTT;             // I2C TX, start condition
        __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);              // Enter LPM0 w/ interrupts
    
        return MasterMode;
    }
    
    I2C_Mode I2C_Master_WriteReg(uint8_t dev_addr, uint8_t reg_addr, uint8_t *reg_data, uint8_t count)
    {
        /* Initialize state machine */
        MasterMode = TX_REG_ADDRESS_MODE;
        TransmitRegAddr = reg_addr;
    
        //Copy register data to TransmitBuffer
        CopyArray(reg_data, TransmitBuffer, count);
    
        TXByteCtr = count;
        RXByteCtr = 0;
        ReceiveIndex = 0;
        TransmitIndex = 0;
    
        /* Initialize slave address and interrupts */
        UCB0I2CSA = dev_addr;
        UCB0IFG &= ~(UCTXIFG + UCRXIFG);       // Clear any pending interrupts
        UCB0IE &= ~UCRXIE;                       // Disable RX interrupt
        UCB0IE |= UCTXIE;                        // Enable TX interrupt
    
        UCB0CTLW0 |= UCTR + UCTXSTT;             // I2C TX, start condition
        __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);              // Enter LPM0 w/ interrupts
    
        return MasterMode;
    }
    
    void CopyArray(uint8_t *source, uint8_t *dest, uint8_t count)
    {
        uint8_t copyIndex = 0;
        for (copyIndex = 0; copyIndex < count; copyIndex++)
        {
            dest[copyIndex] = source[copyIndex];
        }
    }
    
    //******************************************************************************
    // Device Initialization *******************************************************
    //******************************************************************************
    
    void initGPIO()
    {
        // Configure GPIO
        P1OUT &= ~BIT0;                           // Clear P1.0 output latch
        P1DIR |= BIT0;                            // For LED
        P1SEL1 |= BIT6 | BIT7;                    // I2C pins
        // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
        // previously configured port settings
        PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
    }
    
    void initClockTo16MHz()
    {
        // Configure one FRAM waitstate as required by the device datasheet for MCLK
        // operation beyond 8MHz _before_ configuring the clock system.
        FRCTL0 = FRCTLPW | NWAITS_1;
    
        // Clock System Setup
        CSCTL0_H = CSKEY >> 8;                    // Unlock CS registers
        CSCTL1 = DCORSEL | DCOFSEL_4;             // Set DCO to 16MHz
        CSCTL2 = SELA__VLOCLK | SELS__DCOCLK | SELM__DCOCLK;
        CSCTL3 = DIVA__1 | DIVS__1 | DIVM__1;     // Set all dividers
    
        CSCTL0_H = 0;                             // Lock CS registerss
    }
    
    void initI2C()
    {
        UCB0CTLW0 = UCSWRST;                      // Enable SW reset
        UCB0CTLW0 |= UCMODE_3 | UCMST | UCSSEL__SMCLK | UCSYNC; // I2C master mode, SMCLK
        UCB0BRW = 160;                            // fSCL = SMCLK/160 = ~100kHz
        UCB0I2CSA = SLAVE_ADDR;                   // Slave Address
        UCB0CTLW0 &= ~UCSWRST;                    // Clear SW reset, resume operation
        UCB0IE |= UCNACKIE;
    
    }
    
    //**********************UART****************************************************
    int uart()
    {
     // WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                 // Stop watchdog
    
      // Configure GPIO
      P1OUT &= ~BIT0;                           // Clear P1.0 output latch
      P1DIR |= BIT0;                            // For LED on P1.0
      P2SEL1 |= BIT0 | BIT1;                    // USCI_A0 UART operation
      P2SEL0 &= ~(BIT0 | BIT1);
    
      // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
      // previously configured port settings
      PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
    
      // Configure USCI_A0 for UART mode
      UCA0CTLW0 = UCSWRST;                      // Put eUSCI in reset
      UCA0CTL1 |= UCSSEL__SMCLK;                // CLK = SMCLK
      UCA0BR0 = 8;                              // 1000000/115200 = 8.68
      UCA0MCTLW = 0xD600;                       // 1000000/115200 - INT(1000000/115200)=0.68
                                                // UCBRSx value = 0xD6 (See UG)
      UCA0BR1 = 0;
      UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;                     // release from reset
      //UCA0IE |= UCRXIE;                         // Enable USCI_A0 RX interrupt
    
      while (1)
      {
    
         sprintf(stringTemp, "%d", temp);
    
          len = strlen(stringTemp);
    
          for(i=0; i<len; i++){
                while(!(UCA0IFG&UCTXIFG));
                UCA0TXBUF = stringTemp[i];
                }
    
       // __bis_SR_register(LPM0_bits | GIE);     // Enter LPM0, interrupts enabled
    
      }
    }
    
    //***************************UART***************************************************
    
    //******************************************************************************
    // Main ************************************************************************
    // Send and receive three messages containing the example commands *************
    //******************************************************************************
    
    int main(void) {
        WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;	// Stop watchdog timer
        initClockTo16MHz();
        initGPIO();
        initI2C();
        uart();
    
        //I2C_Master_WriteReg(SLAVE_ADDR, CMD_TYPE_0_MASTER, MasterType0, TYPE_0_LENGTH);
        I2C_Master_WriteReg(SLAVE_ADDR, 0x01, MasterType1, TYPE_1_LENGTH);
        while(1)
        {
    
           _delay_cycles(500000);
           // _delay_cycles(1600);
    
            I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, 0x00, TYPE_1_LENGTH);
            CopyArray(ReceiveBuffer, SlaveType1, TYPE_1_LENGTH);
    
            if(ReceiveBuffer[1] & CONVERSION_READY)
            {
                I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, 0x00, TYPE_1_LENGTH);
                CopyArray(ReceiveBuffer, SlaveType1, TYPE_1_LENGTH);
                _no_operation();
            }
       }
    
      //  float finalTempC = ReceiveBuffer [1]* TMP117_RESOLUTION;
    
        //return 0;
    }
        //I2C_Master_WriteReg(SLAVE_ADDR, CMD_TYPE_2_MASTER, MasterType2, TYPE_2_LENGTH);
    
        ///I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, CMD_TYPE_0_SLAVE, TYPE_0_LENGTH);
        //CopyArray(ReceiveBuffer, SlaveType0, TYPE_0_LENGTH);
    
        //I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, 0x00, TYPE_1_LENGTH);
        //CopyArray(ReceiveBuffer, SlaveType1, TYPE_1_LENGTH);
    
       //I2C_Master_ReadReg(SLAVE_ADDR, CMD_TYPE_2_SLAVE, TYPE_2_LENGTH);
       // CopyArray(ReceiveBuffer, SlaveType2, TYPE_2_LENGTH);
    
       // __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);
    	//return 0;
    //}
    
    //******************************************************************************
    // I2C Interrupt ***************************************************************
    //******************************************************************************
    
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma vector = USCI_B0_VECTOR
    __interrupt void USCI_B0_ISR(void)
    #elif defined(__GNUC__)
    void __attribute__ ((interrupt(USCI_B0_VECTOR))) USCI_B0_ISR (void)
    #else
    #error Compiler not supported!
    #endif
    {
      //Must read from UCB0RXBUF
      uint8_t rx_val = 0;
      switch(__even_in_range(UCB0IV, USCI_I2C_UCBIT9IFG))
      {
        case USCI_NONE:          break;         // Vector 0: No interrupts
        case USCI_I2C_UCALIFG:   break;         // Vector 2: ALIFG
        case USCI_I2C_UCNACKIFG:                // Vector 4: NACKIFG
          break;
        case USCI_I2C_UCSTTIFG:  break;         // Vector 6: STTIFG
        case USCI_I2C_UCSTPIFG:  break;         // Vector 8: STPIFG
        case USCI_I2C_UCRXIFG3:  break;         // Vector 10: RXIFG3
        case USCI_I2C_UCTXIFG3:  break;         // Vector 12: TXIFG3
        case USCI_I2C_UCRXIFG2:  break;         // Vector 14: RXIFG2
        case USCI_I2C_UCTXIFG2:  break;         // Vector 16: TXIFG2
        case USCI_I2C_UCRXIFG1:  break;         // Vector 18: RXIFG1
        case USCI_I2C_UCTXIFG1:  break;         // Vector 20: TXIFG1
        case USCI_I2C_UCRXIFG0:                 // Vector 22: RXIFG0
            rx_val = UCB0RXBUF;
            if (RXByteCtr)
            {
              ReceiveBuffer[ReceiveIndex++] = rx_val;
              RXByteCtr--;
            }
    
            if (RXByteCtr == 1)
            {
              UCB0CTLW0 |= UCTXSTP;
            }
            else if (RXByteCtr == 0)
            {
              UCB0IE &= ~UCRXIE;
              MasterMode = IDLE_MODE;
              __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);      // Exit LPM0
            }
            break;
        case USCI_I2C_UCTXIFG0:                 // Vector 24: TXIFG0
            switch (MasterMode)
            {
              case TX_REG_ADDRESS_MODE:
                  UCB0TXBUF = TransmitRegAddr;
                  if (RXByteCtr)
                      MasterMode = SWITCH_TO_RX_MODE;   // Need to start receiving now
                  else
                      MasterMode = TX_DATA_MODE;        // Continue to transmision with the data in Transmit Buffer
                  break;
    
              case SWITCH_TO_RX_MODE:
                  UCB0IE |= UCRXIE;              // Enable RX interrupt
                  UCB0IE &= ~UCTXIE;             // Disable TX interrupt
                  UCB0CTLW0 &= ~UCTR;            // Switch to receiver
                  MasterMode = RX_DATA_MODE;    // State state is to receive data
                  UCB0CTLW0 |= UCTXSTT;          // Send repeated start
                  if (RXByteCtr == 1)
                  {
                      //Must send stop since this is the N-1 byte
                      while((UCB0CTLW0 & UCTXSTT));
                      UCB0CTLW0 |= UCTXSTP;      // Send stop condition
                  }
                  break;
    
              case TX_DATA_MODE:
                  if (TXByteCtr)
                  {
                      UCB0TXBUF = TransmitBuffer[TransmitIndex++];
                      TXByteCtr--;
                  }
                  else
                  {
                      //Done with transmission
                      UCB0CTLW0 |= UCTXSTP;     // Send stop condition
                      MasterMode = IDLE_MODE;
                      UCB0IE &= ~UCTXIE;                       // disable TX interrupt
                      __bic_SR_register_on_exit(CPUOFF);      // Exit LPM0
                  }
                  break;
    
              default:
                  __no_operation();
                  break;
            }
            break;
        default: break;
      }
    }
    
    //**********************************uart interrupt****************************
    #if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
    #pragma vector=USCI_A0_VECTOR
    __interrupt void USCI_A0_ISR(void)
    #elif defined(__GNUC__)
    void __attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR))) USCI_A0_ISR (void)
    #else
    #error Compiler not supported!
    #endif
    {
      switch(__even_in_range(UCA0IV,USCI_UART_UCTXCPTIFG))
      {
        case USCI_NONE: break;
        case USCI_UART_UCRXIFG:
          //RXData = UCA0RXBUF;                   // Read buffer
          //if(RXData != TXData)                  // Check value
         // {
           // P1OUT |= BIT0;                      // If incorrect turn on P1.0
             // while(1);                         // Trap CPU
         // }
         // TXData++;                             // increment data byte
         // __bic_SR_register_on_exit(LPM0_bits); // Exit LPM0 on reti
          break;
        case USCI_UART_UCTXIFG: break;
        case USCI_UART_UCSTTIFG: break;
        case USCI_UART_UCTXCPTIFG: break;
      }
    }
    //**********************************uart interrupt****************************
    

    这就是我得到的结果:

    我想知道如何组合 msp430fr59xx_euscia0_UART_03.c 和 msp430fr59xx_eusci_i2c_standard_master.c、以便我可以通过 I2C 从传感器获取数据并使用 printf ()函数将其打印到外部终端。

    如果您有任何问题、请告诉我、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

    [引用 userid="489949" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1011454/msp430fr5969-i2c-sample-code-for-the-msp430fr5969-microcontroller-to-communicate-with-the-tmp117-temperature-sensor/3753053 #3753053"]我想知道如何组合 msp430fr59xx_euscia0_UART_03.c 和 msp430fr59xx_eusci_i2c_standard_master.c、以便我可以通过 I2C 获取传感器的数据并使用外部函数 printf[]。

    这超出了原始问题的范围、因此如果您继续遇到 UART 问题、我建议您创建一个新的线程。 我不建议使用浮点值、而是将整数向上缩放(例如10.234 > 10234)。 假设示例使用不同的模块、合并这些示例不应太困难。 由于开销增加,我倾向于不使用 print()或 sprint(),但使用 了此处所述的 printf()的较轻版本