您好、先生、
我们正在使用 MSP430FR2512继续进行智能门铃项目、我想知道您能否澄清一些细节。
我们仅对项目使用一个触控键、从数据表中我们知道 MSP430FR2512支持片上32kHz RC 振荡器(REFO)功能。 由于 PCB 板的尺寸有限、因此没有太多空间 可添加外部32.768kHz 晶体振荡器。 因此、我们想知道 REFO 是否可以重新播放 外部晶体振荡器。

谢谢、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们正在使用 MSP430FR2512继续进行智能门铃项目、我想知道您能否澄清一些细节。
我们仅对项目使用一个触控键、从数据表中我们知道 MSP430FR2512支持片上32kHz RC 振荡器(REFO)功能。 由于 PCB 板的尺寸有限、因此没有太多空间 可添加外部32.768kHz 晶体振荡器。 因此、我们想知道 REFO 是否可以重新播放 外部晶体振荡器。

谢谢、
此致
尊敬的 Lumina:
是的、您可以使用 REFO 替换外部晶体振荡器。 REFO 可用于为您的应用以合理稳定的方式为 DCO 建立基频。 话虽如此、我想与大家分享 MSP430FR2512数据表中的一些部分、其中显示了使用 REFO 与 XT1 (外部晶体振荡器)时电流消耗之间的权衡。 µA µA、我们可以看到 REFO 在低功耗模式下消耗15 μ A 的电流、而 XT1在大约1 μ A 时消耗的电流要小得多。 如果您进行更换、这是需要注意的事项。
希望这对您有所帮助。
尊敬的 Amruta:
PCB 布局如下:
e2e.ti.com/.../MSP430FR2512_2800_1_2900_.pdf
谢谢、
此致