This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2676:CAPx、y 的最大负载电容

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1009348/msp430fr2676-maximum-load-capacitance-for-capx-y

器件型号:MSP430FR2676

您好!

我有一个来自使用 FR2676设计系统的客户的问题。
他使用互电容模式、一个 TX 引脚连接多达10个按钮、因此 TX 负载电容可以~200pf 或更高。
他注意到 TX 上的电容越大、灵敏度就越低、因此他想知道 CAPx 上是否存在允许的最大负载电容。
我们有这样的规格吗?

谢谢、此致、
田志郎一郎   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一郎一郎、

    是的、根据任何电极(传感器)上的寄生电容、受控器件将尝试减小此电容、使其实际上看起来像更小的电容。  这是校准过程中的 conversion 增益和 conversion 计数设置所对应的值。

    例如、如果寄生电容为20pF、手指触摸时电容的变化为1pF、则变化非常小= 1/20或5%。  但电容会使20pF 看起来好像只有10pF、因此变化更大= 1/10或10%。  理论上、它可以一直运行、使电极电容显示为2pF 或更小。  那么、产生的变化将是1/2或50%。

    当电极的电容很小时、这种方法会起作用、但对于较大的电容、例如200pF、CapTIvate 将难以将电容的大小减小到较小的值、因此很难在200pF 下实现灵敏度、20pF 可能会达到200pF。  这是该技术的局限性。

    客户需要检查的另一件事是他们的转换频率?  时钟越快、200pF 完全充电所需的时间就越短、因此它们可能没有足够的时间。  典型频率为 f/2或 f/4、但他们可能会尝试 f/8或更慢以查看这是否有用。  最终、它们可以使用高阻抗示波器探针接触 TX 引脚并查找上升时间。

    客户如何知道电容为200pF?  他们能否共享原理图和/或 PCB 布局?

    所有 Capt IO 引脚上的组合电容规格均为300pF。

    另外、请注意以黄色突出显示的 CP 与 cm 的比率。

    关于 cm 范围、有两个方向。

    如果 CP:cm 较小(意味着 CP 相对于 cm 较小)、您会获得非常好的信号、但它可能会很高、以至于当 TX 从低到高切换时会使 RX 节点过压。  这是因为您基本上是在互模式下构建类似于电荷泵电路的东西。
    相反 、如果 CP:cm 较大(意味着 CP 相对于 cm 较大)、则会得到非常差的信号(从低到高切换 TX 时几乎没有电压摆幅)、这会导致无法预测的测量和额外的测量噪声。

    因此、理想情况下、您希望处于一个良好信号但不会使 RX 过度升压超过额定电压的最佳位置。  作为参考、RX 电压上升 VTX *(cm/(cm+CP))。  该规范中有一些“回旋余地”。  如果低于10:1、则不会马上出现故障、如果超过100:1、则仍可在大多数设备上工作、但您将会遇到噪声以及可能开始变得显著的部件间差异。

    如果您在累积电荷时遇到问题(例如、转换计数非常大或最大计数错误)、这会建议上面的情形#2、即几乎没有信号通过、而不是#1、 您将饱和,无法从低值得到计数。  请注意,“0”通常意味着达到最大计数的非常高的计数。

    在典型设计中、cm 为0.5pF 至几 pF 之间的任意值。  因此,对于0.5种情况,您不需要大于50pF 的 CP,或者您可以开始看到方案2。  您也不希望 CP 小于5pF,因为您将会进行过多的升压(至少在 Gen2设备上的 DVCC 模式下)。  大多数 IO 始终具有5pF 以上的电容,因此通常可以看到方案#2,而不是方案#1。  情形#1几乎从未发生  但我们无论如何都限制了它的完整性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、一郎一郎、

    我们从您那里听说过一段时间、因此我将假定您的客户能够推进他们的项目。
    我将此帖子标记为已解决,但如果不是这种情况,请单击“这不能解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题已锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    谢谢您的回答、很抱歉我的回答很晚。
    是的。 此项目现在被视为已关闭。

    谢谢、此致、
    田志郎一郎