您好!
我的客户询问 XT1晶振对低频和高频有何要求。
-频率稳定性
-频率容差(按温度
-老化时的频率容差
谢谢、此致、
田志郎一郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户询问 XT1晶振对低频和高频有何要求。
-频率稳定性
-频率容差(按温度
-老化时的频率容差
谢谢、此致、
田志郎一郎
大家好、Tashiro、
您能否查看 MSP430FR2355数据表以了解详细的 XT1振荡器规格? 它位于 MSP430FR235x、MSP430FR215x 混合信号微控制器数据表(修订版 D)的第5.12.3节。
在 MSP430FR2355中、XT1只是一个振荡器。 它将与外部晶体配合使用以输出频率。 对于频率稳定性、温度容差和老化、它们取决于晶体的频谱。
谢谢、
Lixin
您好、Lixin、
感谢您的回复。 我已经检查了数据表的第5.12.3节、但它不提供所需的稳定性等
您是否意味着 MSP 器件不需要特定的稳定性/容差限制?
可以使用任何晶体吗?
谢谢、此致、
田志郎一郎
大家好、一郎
我曾提到过"对于频率稳定性、温度容差和老化、它们取决于晶体的频谱"。 这意味着这些性能取决于与 MSP430FR2355配合使用的外部晶体。
例如。 如果晶体在整个温度和老化过程中的漂移为20ppm。 在整个温度和老化过程中、XT1频率稳定性也为20ppm。
有关可使用的晶体、请查看数据表中表5-3 (XT1晶体振荡器(低频))的说明。 请注意、应满足 OAlfxt 要求。