This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:xt1晶体稳定性和容差

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006052/msp430fr2355-xt1-crystal-stability-and-tolerance

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我的客户询问 XT1晶振对低频和高频有何要求。
-频率稳定性
-频率容差(按温度
-老化时的频率容差

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tashiro、

    您能否查看 MSP430FR2355数据表以了解详细的 XT1振荡器规格? 它位于 MSP430FR235x、MSP430FR215x 混合信号微控制器数据表(修订版 D)的第5.12.3节

    在 MSP430FR2355中、XT1只是一个振荡器。 它将与外部晶体配合使用以输出频率。 对于频率稳定性、温度容差和老化、它们取决于晶体的频谱。

    谢谢、

    Lixin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lixin、

    感谢您的回复。 我已经检查了数据表的第5.12.3节、但它不提供所需的稳定性等

    [引用 userid="125558" URL"~/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006052/msp430fr2355-xt1-crystal-stability-and-tolerance/3716984 #3716984"]它将与外部晶体配合使用以输出频率。 对于频率稳定性、温度容差和老化、它们取决于晶体的频谱。

    您是否意味着 MSP 器件不需要特定的稳定性/容差限制?
    可以使用任何晶体吗?


    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lixin、

    您能回答这个问题吗?

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、一郎

    我曾提到过"对于频率稳定性、温度容差和老化、它们取决于晶体的频谱"。 这意味着这些性能取决于与 MSP430FR2355配合使用的外部晶体。

    例如。 如果晶体在整个温度和老化过程中的漂移为20ppm。 在整个温度和老化过程中、XT1频率稳定性也为20ppm。

    有关可使用的晶体、请查看数据表中表5-3 (XT1晶体振荡器(低频))的说明。 请注意、应满足 OAlfxt 要求。