This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户要求 ADC、SAC、DAC 的最大频率。
在数据表中、ADC 最大值 频率列在表5-12中。
但没有对 SAC、DAC 的此类说明(表5-26)。
最大值是多少 SAC、DAC 的频率?
谢谢、此致、
田志郎一郎
您好 :Tashiro Koichiro、
ADC 的频率用于采样频率。
对于 SAC、它没有意义。 这就是它可以在没有 CPU 的情况下工作的原因。 您可能是指 增益带宽。 请将其视为 OPA。
对于 DAC、与时间相关的唯一关注点不是频率。 这是设置时间
您好、伊斯天、
感谢您的快速回复。
让我确认我是否正确理解了您的答案。
示例 TST (FS):设置时间、对于 OAPM=1、满量程为最大477[us]。
这是否意味着只要输入数据在477[us]或更长的时间段内更新一次、DAC 就能正常工作?
换句话说、DAC 在1/477[us]=~2kHz 输入频率下工作?
谢谢、此致、
田志郎一郎
不完全正确。 DAC DO 输出、而非输入。
从0V 到 VCC 的满量程性能。 但如果输出信号小于 VCC。 速度会更快。 因此、从这一侧开始、由于正弦波变化不快、因此输出最快频率将更高。