This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:SAC DAC 频率

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1006055/msp430fr2355-sac-dac-frequency

器件型号:MSP430FR2355

您好!

我的客户要求 ADC、SAC、DAC 的最大频率。
在数据表中、ADC 最大值 频率列在表5-12中。
但没有对 SAC、DAC 的此类说明(表5-26)。
最大值是多少 SAC、DAC 的频率?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 :Tashiro Koichiro、

    ADC 的频率用于采样频率。

    对于 SAC、它没有意义。 这就是它可以在没有 CPU 的情况下工作的原因。 您可能是指 增益带宽。 请将其视为 OPA。

    对于 DAC、与时间相关的唯一关注点不是频率。 这是设置时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    感谢您的快速回复。
    让我确认我是否正确理解了您的答案。

    示例 TST (FS):设置时间、对于 OAPM=1、满量程为最大477[us]。
    这是否意味着只要输入数据在477[us]或更长的时间段内更新一次、DAC 就能正常工作?
    换句话说、DAC 在1/477[us]=~2kHz 输入频率下工作?  

    谢谢、此致、
    田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不完全正确。 DAC DO 输出、而非输入。

    从0V 到 VCC 的满量程性能。 但如果输出信号小于 VCC。 速度会更快。 因此、从这一侧开始、由于正弦波变化不快、因此输出最快频率将更高。