This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430I2041:加电与放大器时的 IO 引脚行为;断电。

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/992639/msp430i2041-io-pin-behavior-at-power-up-power-down

器件型号:MSP430I2041

我在 PCB 中使用 MSP430I2041TPWR 控制器、

我对该 IC 在上电和断电时的引脚行为有疑问、

控制器仍然未编程、但当我检查此 IC 引脚25的波形时、我在上电期间会得到该波形。

第二个波形是在该  IC 的引脚25处的断电期间。

您能不能解释一下为什么会发生这种情况、因为我 在 引脚25 上加电和断电时不需要这种行为。

当我对该控制器进行编程时、此行为仍然存在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.C.:

    我没有看到该引脚有什么特别的东西会导致该行为。  让我与我们的一位专家核实一下这一点。

    顺便说一下、您有一个名叫 D.C.的兄弟吗?  我会开玩笑:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.C.:

    好的、对于从未编程过的新器件、您是否会看到此行为?

    您使用什么对该器件进行编程?  硬件、软件等 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种行为在所有电路板中都可见、因此我擦除 了一个电路板中的程序、以验证它与代码无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.C.:

    好的、让我们看看我们是否可以进一步隔离问题。  如果您擦除器件、然后切换复位线路、该引脚的作用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法从您的图像中看出垂直和水平刻度是多少。 此外、绘制 DVss 曲线图也非常方便、以便显示其与引脚输出的关系。

    虽然在上电复位逻辑完成后、引脚最终确实会作为输入、但在上电时始终存在模糊的时间段。 I/O 驱动器需要关闭、但需要执行其他操作、并且需要供电。 这意味着可能会发生怪异的事情、数据表很少提到这一时间段。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.C.:

    我已与我们的一位专家进行了接触。  他可能知道您为什么会看到这种行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 A.C.:

    不幸的是,我们的专家没有意识到这种行为。

    他的评论是:

    '在一个 BOR 之后、IO 引脚被设定为输入、所以观察那个引脚上的输出是奇怪的。 在加电斜坡中可能会有很早的一段时间、BOR 才可以复位器件、其中 IO 可能在其状态更改为输入之前作为输出运行。

    客户能否在图中添加比例并在 main.c 或 low_level_init.c 开头添加其他信号、例如 VCC 或 IO 切换? 这可能会在上电期间发生此转换时添加更多上下文。"