Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132
主题中讨论的其他器件:MSP430F2132
您好!
我们有2个 MSP GANG 编程器、 我们尝试同时对8个 PCB 进行编程(测试了两者、行为相同)
我们使用外部电源、并将连接设置为慢速连接到 J-tag。
编程器具有最新的固件。 我们的 MCU 是 MSP430F2132
如果我们连接3个以上的 PCB,编程器将挂起,同时出现错误23 (初始化)。
我们尝试使用独立和与计算机配合使用、结果相同。 如果我们仅使用连接到8个 J-tag 端口的最多3根电缆进行编程、则一切正常。
连接正常、我们可以逐1编程。
如果我们将固件降级到 A430 01.01.05.00、我们可以在出现相同问题之前对4个 PCB 进行编程。
我们还会处理重置的时序、但没有改进。

任何帮助都很好