This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-GANG:MSP-GANG 无法对3个以上的 PCB 进行编程

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/997593/msp-gang-msp-gang-failure-to-program-more-than-3-pcb

器件型号:MSP-GANG
主题中讨论的其他器件:MSP430F2132

您好!

我们有2个 MSP GANG 编程器、 我们尝试同时对8个 PCB 进行编程(测试了两者、行为相同)

我们使用外部电源、并将连接设置为慢速连接到 J-tag。

编程器具有最新的固件。 我们的 MCU 是 MSP430F2132

如果我们连接3个以上的 PCB,编程器将挂起,同时出现错误23 (初始化)。

我们尝试使用独立和与计算机配合使用、结果相同。 如果我们仅使用连接到8个 J-tag 端口的最多3根电缆进行编程、则一切正常。

连接正常、我们可以逐1编程。

如果我们将固件降级到 A430 01.01.05.00、我们可以在出现相同问题之前对4个 PCB 进行编程。

我们还会处理重置的时序、但没有改进。

任何帮助都很好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查它是否可以通过通道5至8对1 MCU 进行编程。 这可能是由某些连接问题引起的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我只将3根电缆连接到编程器、则所有通道都可以正常工作。 顺序不重要。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是您第一次同时对8个 MCU 进行编程吗? 请清晰地发送设置页面、以便我们能够分析问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是设置。 如有必要、请告知我

    为了更好的解释:如果 我将3个以上的 MCU 连接到 Gang、程序员将在此步骤中等待很长的时间。 如果我 从连接器中拉出电缆、直至保持连接任何3根电缆、程序员将运行并对 MCU 进行编程。

    由于固件01.01.05可以同时对多达4个 PCB 进行编程,但使用最新固件只能进行3次编程,因此我想这是一些固件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我从未在 TI.com 上找到版本1.01.01.05。 最新版本应为1.03.03。 TI.com 上最早的版本是1.02.06.00。 是否可以升级到最新版本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    很抱歉我输入错误

    旧固件的链接是  

    https://downloads.ti.com/downloads/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP_GANG/1_01_05_00/msp-gang_1_01_05_00.zip?__gda__=1620194104_8d96b4d91618bec427403195e127952f

    无论我写了什么、我都使用最新的固件、但它无法正常工作。

    很好奇。 我负责 MSP GANG。 因为我已经尝试了我知道的所有东西、它不起作用。

    如何与 MSP GANG 开发团队联系? 我有2个 Gang、我无法使用它

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1、请更新到最新版本。 我们需要从最新版本进行分析。  

    2、请获取从信息状态窗口生成的错误代码。  

    3、请显示 Windows 平台版本。

     更新版本之前、请卸载整个 Gang 软件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会按照您的步骤操作、

    请找到结果

    1)卸载,安装软件,检查 Gang 固件

    2) 2)尝试同时对4个 MCU 进行编程(如果我将单根电缆连接到 GANG、则可以对电路板进行编程)

    Gang 将不会应答 PC、一段时间后将以与复位相同的方式再次连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该错误表明在操作过程中 COM 端口丢失。 它将与您的描述匹配、即它将停留一段时间、然后重新连接。  

    我只是注意到目标5和6没有 VCC。 正如您对较旧版本的解释、较旧版本最多可以同时对6个版本进行编程。 此外、8个中的2个已断电。  

    我假设 您的 PCB 的电源出现故障。  

    1、尝试由 Gang 上电。  

    2、尝试降低 PCB 上的功耗。  

    3、编程时检查和监控外部电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    如果我们将内部 VCC 和复位时间设置为200ms、我们可以对全部8个 PCB 进行编程

    我想我们可以使用 Gang 编程器提供的电源。

    感谢你的帮助